EIO0000003569_05

Introduzione

NOTA: Per i dettagli sulle impostazioni per l'utilizzo dell'unità di isolamento, far riferimento al manuale del prodotto.
PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O ESPLOSIONE
Per evitare scosse elettrice, prima di collegare l'unità di isolamento a questo apparato verificare che la sua alimentazione sia completamente SPENTA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?