EIO0000003569_05

Installazione su pannello

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Isolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall’alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutti le coperture e i componenti del sistema.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • Quando si monta questo prodotto verticalmente, installare il Box Module sul Display Module prima di fissare il Display Module sul pannello.
  • Tenere il prodotto fermo nell’apertura del pannello mentre si installano o si rimuovono gli elementi di fissaggio delle viti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Passo

Azione

1

Quando si installa questo prodotto verticalmente, appoggiare il Display Module su una superficie piana pulita con lo schermo rivolto in basso e montare il Box Module sul Display Module. Vedere Installazione sul Display Module.

2

Verificare che la guarnizione del Display Module sia inserita stabilmente nella scanalatura apposita, situata attorno al perimetro del telaio del pannello display.

NOTA: Utilizzare sempre la guarnizione di installazione, perché assorbe le vibrazioni oltre a respingere l'umidità. Per la procedura di sostituzione della guarnizione di installazione, far riferimento a Sostituzione della guarnizione d'installazione.

3

In base alle Dimensioni dell’apertura del pannello del Display Module, praticare un foro di montaggio sul pannello e fissare il Display Module sul pannello dal lato anteriore.

4

Verificare che il blocco anticaduta sulla sommità del Display Module sia fissato sul pannello.

Eccetto per HMIDT35X

HMIDT35X

1 Blocco anticaduta

2 Pannello

5

Usando un cacciavite, stringere le viti gradualmente (avvitare in senso orario) per gli elementi di fissaggio (in alto, in basso, a sinistra e a destra), alternando diagonalmente le viti finché non sono strette. Assicurarsi che gli elementi di fissaggio della parte a forma di L dei fissaggi per l'installazione (2 nella figura qui in basso) siano completamente verticali. La coppia necessaria è 0,7 N•m (6,2 lb-in).

NOTA:
  • Se il Display Module non è montato correttamente, potrebbe cadere.

  • Se il pannello dovesse essere spesso (approssimativamente 5 mm [0,2 in]), si potrebbero avere dei problemi nel raddrizzare la parte a forma di L dell'installazione degli elementi di fissaggio. Se questo dovesse accadere, spingere il Display Module da davanti mentre si stringono le viti.

1 Elemento di fissaggio

2 Parte a forma di L degli elementi di fissaggio

Numero di elementi di fissaggio

Modelli a 15 pollici o maggiori:

  • Alto - 2, Basso - 2, Destra - 2, Sinistra - 2

Modelli minori di 12 pollici:

  • Alto - 2, Basso - 2, Destra - Nessuno, Sinistra - Nessuno

AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Non esercitare più di 0,7 N•m (6,2 lb-in) di coppia per stringere le viti degli elementi di fissaggio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?