EIO0000003569_05

Certificazioni e standard

Alcuni prodotti non sono soggetti a certificazioni e standard. E alcuni di loro non hanno ricevuto la relativa certificazione standard, ma sono in lista per tali approvazioni.

Le certificazioni e gli standard elencati di seguito ne potrebbero contenere alcune ancora non acquisite per questo prodotto. Per informazioni sulle più recenti certificazioni e standard acquisite del prodotto, controllare la marcatura del prodotto o il seguente URL.

www.se.com

Agenzie di certificazione

  • Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 and CSA C22.2 No61010-2-201, Industrial Control Equipment

  • Firmato da Laboratories Inc., UL 121201 e CSA C22.2 No213, Electrical Equipment da usare in Classe I, Divisione 2 ubicazioni a rischio (Classificate)

  • IECEx / ATEX per uso in zone 2/22

  • Certificazione EAC (Russia, Bielorussia, Kazakhstan)

Standard di conformità

Europa:

CE

  • Direttiva 2014/30/EU (EMC)

    • Controller programmabili: EN 61131-2

    • EN61000-6-4

    • EN61000-6-2

  • Direttiva 2014/34/EU (ATEX)

    • EN60079-0

    • EN60079-15

    • EN60079-31

Australia

  • RCM

    • AS/NZS CISPR11 (EN55011)

Corea

  • KC

    • KN11

    • KN61000-6-2

Standard di qualificazione

Schneider Electric ha sottoposto volontariamente a test questo prodotto per verificarne la conformità con ulteriori standard. Le ulteriori prove effettuate e le norme che le hanno regolate sono dettagliatamente riportate nelle Structural Specifications.

Sostanze pericolose

Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alle normative ambientali seguenti, anche se potrebbe non rientrare direttamente nel campo di applicazione della normativa:

  • WEEE, Direttiva 2012/19/EU

  • RoHS, Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU

  • RoHS Cina, Standard GB/T 26572

  • REACH regulation EC 1907/2006

Fine vita (RAEE, Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

L'apparato contiene schede elettroniche, che dovranno essere smaltite con le specifiche modalità di trattamento. L'apparato contiene celle e/ batterie che quando sono esaurite e al termine della vita utile dovranno essere raccolte e smaltite separatamente (Direttiva 2012/19/EU).

Per estrarre le celle e le batterie dall'apparato, far riferimento a Manutenzione. Queste batterie non contengono materiali pesanti aventi percentuale in peso superiore alla soglia specificata dalla Direttiva europea 2006/66/EC.

Conformità Europea (CE)

I prodotti descritti in questo manuale sono conformi alle direttive europee in materia di compatibilità elettromagnetica e bassa tensione (marchio CE), a condizione che siano utilizzati come descritto nella documentazione pertinente, in applicazioni alle quali siano specificatamente destinati e insieme a prodotti di altre marche approvati.

Contrassegni KC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?