Sostituzione della guarnizione d'installazione
Introduzione
La guarnizione fornisce la protezione contro la penetrazione di polvere e umidità.
| AVVISO |
|---|
|
USURA DELLA GUARNIZIONE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Installazione della guarnizione d'installazione
|
Fase |
Descrizione |
|---|---|
|
1 |
Appoggiare il Display Module su una superficie pulita e piana con la faccia dello schermo rivolto in basso. |
|
2 |
Rimuovere la guarnizione dal Display Module. |
|
3 |
Installare la nuova guarnizione sul Display Module. Inserire le sporgenze dai quattro angoli della guarnizione nei fori corrispondenti agli angoli del Display Module. A seconda del modello, potrebbero esserci altre sporgenze. Nel seguito far riferimento alla figura a destra e inserire opportunamente le sporgenze. NOTA: Se si usa un utensile per inserire
la guarnizione, accertarsi che l'utensile non prenda la guarnizione
di gomma e causi uno strappo.
1 Guarnizione d'installazione 2 Punto sporgente |
La guarnizione va inserita correttamente nella cavità per proteggere dall'umidità il Display Module.
| AVVISO |
|---|
|
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Fare attenzione a non allungare la guarnizione senza motivo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|