EIO0000003569_05

Connettore AUX

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Rimuovere il connettore AUX da questo prodotto prima di attaccare i fili.
  • Spelare i cavi solo per la lunghezza necessaria.
  • Non saldare lo stesso cavo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Passo

Azione

1

Allineare il cacciavite a punta piatta con la fessura del pulsante di rilascio a molla arancione e, tenendo premuto il bottone, inserire il cavo elettrico nella relativa fessura di inserimento (foro a sezione rotonda).

2

Estrarre il cacciavite dal pulsante di rilascio. La fessura di inserimento si chiude e il cavo viene bloccato saldamente al suo posto. Per rimuovere il cavo, allineare il cacciavite a punta piatta con la fessura del pulsante di rilascio a molla e, tenendo premuto il bottone, estrarre il cavo.

3

Inserire il connettore AUX cablato nell'Interfaccia Uscita ausiliaria/Uscita altoparlante (AUX) di questo prodotto.

Si consiglia di utilizzare:

  • Connettore AUX: HMIZGAUX della Schneider Electric

  • Cacciavite: Accertarsi che il cacciavite abbia le seguenti dimensioni:

    - Spessore lama: 0,4 mm (0,02 in)

    - Larghezza lama: 2,0 mm (0,08 in)

    La forma della punta deve avere caratteristiche di isolamento conformi a DIN 5264 e EN60900.

NOTA:
  • Il cavo deve avere spessore da AWG 28 a AWG 20 e avvolto a spirale.

  • Le dimensioni possibili del cavo sono Style 1015 e Style 1007.

  • Accertarsi di spelare 8,0 mm (0,31 in) di copertura dal cavo.

  • Usare cavi in rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?