EIO0000003569_05

Installazione sul Display Module

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Isolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall’alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutti le coperture e i componenti del sistema.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • Per montare il prodotto in verticale, prima di attaccare il pannello occorre installare il Box Module sul Display Module.
  • Quando si installa il Box Module sul Display Module, appoggiare il Display Module su una superficie piana pulita con lo schermo rivolto in basso.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Passo

Azione

1

Tirare LOCK in avanti sulla sommità del Box module per rilasciare il blocco, come mostrato.

1 LOCK

2

Inserire i punti sporgenti sul fondo sinistro e destro del Box Module, nei due fori sul retro del Display Module per fissare il Box Module.

2 Punti sporgenti

3 Box Module

4 Fori di inserimento

5 Display Module

3

Spingere a fondo LOCK sulla sommità del Box Module per montare il Box Module sul Display Module.

1 LOCK

NOTA: Per le istruzioni di montaggio del Display Module sul pannello, far riferimento a Installazione su pannello.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?