EIO0000003569_05

Sostituzione della batteria principale

I dati dell'orologio di backup usano un supercondensatore (condensatore elettrico a doppio strato) come alimentazione. Se la tensione del supercondensatore è bassa, i dati di orologio vengono persi*1 quando si spegne l'apparato. Il periodo medio di ritenzione del backup è il seguente:

Iniziale: circa 100 giorni

Dopo 5 anni: circa 30 giorni (su usato con temperatura ambiente di 25 °C [77 °F])

*1 Se si perdono i dati di orologio, compare un messaggio di errore dati di orologio quando si accende questo prodotto. Se questo si verifica, configurare di nuovo l'orologio. Far riferimento al manuale del proprio software di programmazione su come configurare l'orologio.

Collegando la batteria di backup opzionale (numero parte: HMIZGBAT) per il backup dei dati di orologio, si può conservare un periodo di 5 anni o più (per utilizzo a temperatura ambiente di 25 °C [77 °F]). Comunque, poiché la batteria scade dopo 5 anni, consigliamo di sostituire regolarmente la batteria ogni 5 anni.

NOTA:
  • Poiché la batteria per il backup dei dati dell'orologio è una batteria al litio, le sue prestazioni degradano in base alla temperatura. Di conseguenza, quando la temperatura ambiente della batteria è maggiore, il periodo di backup si riduce.

Quando la tensione del supercondensatore scende contemporaneamente a quella della batteria, i dati dell'orologio si perdono quando viene interrotta l'alimentazione. Se compare un messaggio di errore mentre la batteria è collegata, significa che la batteria è scarica e occorre sostituirla.

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Isolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall’alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutti le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Questo prodotto utilizza alimentazione da 12 a 24 Vdc. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
PERICOLO
RISCHIO CHIMICO, D'ESPLOSIONE O D'INCENDIO
  • Per questo prodotto usare solo batterie sostitutive identiche.
  • Non causare un cortocircuito.
  • Riciclare le batterie usate o smaltirle in conformità con le normative vigenti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
PERDITA DI DATI
  • Prima di sostituire la batteria, alimentare di corrente questo prodotto per 5 minuti o più.
  • Sostituire la batteria regolarmente ogni cinque anni dopo l'acquisto dell'apparato.
  • La batteria può essere sostituita solo da personale qualificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Passo

Azione

1

Scollegare l'alimentatore da questo prodotto.

2

Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra per scaricare le cariche elettrostatiche dal proprio corpo.

3

Appoggiare il Box Module su una superficie pulita e piana con il lato anteriore rivolto in alto.

4

Aprire la copertura interfaccia dell'unità di espansione sul Box Module.

1 Copertura interfaccia dell'unità di espansione

2 Box Module

3 Simbolo dell'allarme di sicurezza (vedere il messaggio di sicurezza in questa sezione)

5

Se la batteria è già stata installata, far scorre la batteria in direzione delle frecce, come mostrato. Scollegare il cavo dal connettore.

1 Connettore

2 Batteria

6

Inserire fino in fondo la nuova batteria e il connettore. Entrambi i lati della batteria possono essere orientati verso l'alto o il basso.

1 Connettore

2 Batteria

7

Chiudere la copertura interfaccia dell'unità di espansione.

NOTA: Assicurarsi che i cavi siano inseriti completamente dentro all'involucro. In caso contrario i cavi possono essere danneggiati quando si chiude la copertura.

8

Collegare di nuovo l'alimentazione a questo prodotto.

NOTA: Dopo aver ricollegato l'alimentazione, configurare di nuovo l'orologio. Far riferimento al manuale del proprio software di programmazione su come configurare l'orologio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?