EIO0000003569_05

HMIG3X

Lato

HMIG3X

Lato anteriore

Lato destro

Lato inferiore

Lato posteriore

A: Interfaccia Uscita ausiliaria/Uscita altoparlante (AUX)

Questa interfaccia è Uscita allarmi o Uscita buzzer e Uscita audio

B: LED di stato*1

C: LED di accesso della scheda*1

D: Interfaccia USB (mini-B)*2

E: Copertura interfaccia unità di espansione (EXT)*3

L'unità di espansione può essere incorporata nell’apertura della copertura interfaccia unità di espansione.e la batteria per il backup della memoria può essere collegata o sostituita.

F: Copertura della scheda di memoria

G: Copertura della scheda di sistema

Non è possibile aprire questa copertura quando il Box Module sta funzionando.

H: Interfaccia USB (Tipo A)*2

I: Interfaccia Ethernet (Ethernet1)*2

J: Interfaccia Ethernet (Ethernet2)*2

K: LED COM1*2

L: Interfaccia seriale (COM1)*2

M: Interfaccia seriale (COM2)*2

N: Interfaccia Display Module

ATTENZIONE
RISCHIO DI USTIONI
Non collegare il cavo di comunicazione Modbus RJ-45 all'interfaccia Ethernet.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

*1 Fare riferimento a Indicazioni LED.

*2 Fare riferimento a Specifiche interfaccia

*3 Fare riferimento a Sostituzione della batteria primaria.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?