EIO0000003569_05

HMIDT75X

Dimensioni esterne

1 Lato anteriore

2 Lato sinistro

3 Lato inferiore

Dimensioni con Box Module

1 Lato anteriore

2 Lato sinistro

3 Lato inferiore

Dimensioni con i cavi

*1 Area di rotazione del dispositivo di fissaggio

*2 Passo di entrata delle viti di fissaggio dell'installazione

1 Lato posteriore

2 Lato destro

3 Lato inferiore

NOTA: Tutti i valori precedenti sono progettati considerando la piegatura del cavo. Le dimensioni indicate sono valori indicativi che dipendono dal tipo di cavo di connessione utilizzato. Quindi questi valori devono essere intesi solo come riferimento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?