EIO0000003569_05

Installazione staffa di fissaggio (HMIDT35X )

Utilizzando la staffa di fissaggio opzionale (numero parte: HMIZXFIX1), si può fissare il Box Module al Display Module.

Passo

Azione

1

Agganciare l’estremità della staffa di fissaggio al foro di ventilazione sula sommità del Display Module e usare una vite (1 pezzo) per assicurare la staffa di fissaggio alla parte posteriore del Box Module. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in).

1 Staffa di fissaggio

2 Foro di ventilazione

AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Non esercitare più di 0,5 N•m (4,4 lb-in) di coppia per stringere le viti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA: Se la staffa di fissaggio è installata, non è possibile montare l’unità di isolamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?