EIO0000003569_05

Contenuto della confezione

Verificare che tutte voci qui elencate siano presenti nella confezione.

Se si riscontrano danni o parti mancanti, contattare immediatamente l'assistenza clienti.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non utilizzare prodotti o accessori danneggiati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Box Module

1 eXtreme Box Harmony GTUX: 1

2 Morsetto USB Tipo A (1 porta): 2 set (1 set = 1 molletta e 1 fascetta)

3 Guida di Riferimento Rapida: 1

Display Module

1 eXtreme Display Harmony GTUX: 1

2 Guarnizione d'installazione: 1 (fissata al prodotto)

3 Connettore per alimentatore CC (angolo destro*1): 1

4 Guida di Riferimento Rapida: 1

*1 Tipo dritto per HMIDT35X .

Versione prodotto e codice QR del manuale

È possibile identificare la versione dell'apparato (PV), l'indice di revisione (RL) e la versione software (SV) dalla targhetta dell'apparato.

I contenuti di questo manuale possono essere visualizzati anche facendo la scansione del codice QR applicato sul prodotto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?