Memoria, Orologio
Memoria
|
HMIG3X |
|
|---|---|
|
Scheda sistema |
SD Card 1 GB (sistema operativo, dati di progetto e altri dati) |
|
Memoria backup |
NVRAM 512 KB |
Orologio
± 60 secondi al mese (deviazione a temperatura ambiente e alimentazione spenta). Variazioni nelle condizioni operative e della durata della batteria possono causare una deviazione dell'orologio compreso fra -380 e +90 secondi al mese.
Per sistemi in cui questo livello di precisione non è sufficiente, l'utente deve monitorare ed eseguire regolazioni secondo necessità.
I dati dell'orologio di backup usano un supercondensatore (condensatore elettrico a doppio strato) come alimentazione. Se la tensione del supercondensatore è bassa, i dati di orologio vengono persi*1 quando si spegne l'apparato.
Il periodo medio di ritenzione del backup è il seguente:
Iniziale: circa 100 giorni
Dopo 5 anni: circa 30 giorni (su usato con temperatura ambiente di 25 °C [77 °F])
*1 Se si perdono i dati di orologio, compare un messaggio di errore dati di orologio quando si accende questo prodotto. Se questo si verifica, lasciare questo prodotto ACCESO per almeno 5 minuti e poi regolare di nuovo l'orologio. Far riferimento al manuale del proprio software di programmazione su come configurare l'orologio.
Grazie al collegamento della batteria di backup opzionale (numero di parte HMIZGBAT) si può conservare il backup dei dati dell’orologio per 5 anni (nell’utilizzo a temperatura ambiente di 25 °C [77 °F]). Comunque, poiché la batteria scade dopo 5 anni, consigliamo di sostituire regolarmente la batteria ogni 5 anni.