Connessione del cavo di alimentazione CC
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
-
I terminali SG (massa segnale) e FG (massa funzionale) sono collegati internamente a questo prodotto.
-
Quando il terminale FG è collegato, assicurarsi che il cavo sia a massa. La mancata messa a terra dell'apparato potrebbe generare eccessive interferenze elettromagnetiche (EMI).
Preparazione del cavo di alimentazione CC
-
Verificare che il cavo di terra abbia una portata uguale o superiore a quelli di alimentazione.
-
Non utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.
-
Per evitare la possibilità di un cortocircuito del terminale, utilizzare un terminale pin che abbia un manicotto di isolamento.
-
Se le estremità dei singoli fili non sono ritorti correttamente, i fili potrebbero creare un cortocircuito.
-
Il conduttore è costituito da un filo rigido o intrecciato.
-
Usare cavi in rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.
|
Diametro del cavo |
0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1 |
|
Tipo di conduttore |
Filo pieno o intrecciato |
|
Lunghezza conduttore |
*1 Per la compatibilità UL, usare AWG 14 o AWG 13.
CC Connettore di alimentazione Specifiche: Connettori a molla della morsettiera
Tutti i modelli tranne HMIDT35X sono forniti con connettore di alimentazione ad angolo destro, e HMIDT35X sono forniti con connettore di alimentazione dritto.
1 Tipo dritto: HMIZGPWS di Schneider Electric
2 Tipo ad angolo retto: HMIZGPWS2 di Schneider Electric
|
Connessione |
Cavo |
|---|---|
|
+ |
12...24 Vdc |
|
- |
0 Vdc |
|
FG |
Terminale a massa collegato al telaio del pannello. |
Come collegare il cavo di alimentazione CC
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato all'alimentatore. |
|
2 |
Verificare la tensione nominale e rimuovere l'adesivo "DC24V" sul connettore dell'alimentatore CC. |
|
3 |
Collegare tutti i cavi dal cavo di alimentazione al terminale pin. |
|
4 |
Spingere il pulsante di apertura con un cacciavite piccolo e piatto per aprire il foro del pin desiderato. |
|
5 |
Inserire ogni filo del cavo di alimentazione nel suo corrispondente foro. Rilasciare il pulsante di apertura per assicurare il filo in posizione. 1 Cavo di alimentazione 2 Pulsante di apertura Quando si usano fili intrecciati, non cortocircuitare con le viti vicine. |
|
6 |
Dopo aver inserito tutti i tre fili del cavo elettrico, inserire il connettore dell'alimentatore CC nel connettore di alimentazione del prodotto. |
|
7 |
Con un connettori di alimentazione CC a vite occorre un cacciavite piccolo e piatto per montare le viti su entrambi i lati del connettore. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in). |
-
Non saldare il cavo direttamente al pin di crimpaggio di alimentazione.
-
Se il cavo non è stato inserito correttamente nel terminale FG, il tattile potrebbe non funzionare correttamente.
PERICOLO