EIO0000003569_05

Installazione sul Box Module

Si può installare l'unità di isolamento sul retro del Box Module o sul pannello di installazione. Per maggiori informazioni su come fissare l'unità di isolamento sul pannello di installazione, vedere la Guida di installazione del prodotto.

NOTA: Se la staffa di fissaggio è installata, non è possibile montare l’unità di isolamento.

Passo

Azione

1

Controllare la posizione dei fori delle due viti sul fronte del Box Module.

1 Foto per vite

2

Installare una delle due viti di fissaggio contenute nell'unità di isolamento del Box Module. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in).

1 Vite di fissaggio

A Box Module

3

Attaccare l'unità di isolamento al Box Module.

2 Unità di isolamento

A Box Module

4

Far scorrere l'unità di isolamento nella direzione delle frecce, in modo che l'unità di isolamento venga agganciata dalle viti, come al passo 2.

A Box Module

5

Assicurare l'unità di isolamento al suo posto con l'altra vite di fissaggio. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in).

A Box Module

NOTA:
  • Attaccare l'unità di isolamento su una superficie stabile. Non lasciare l'unità di isolamento appesa alla sua corda.

  • Attenzione al posizionamento del cavo La sovrapposizione dei cavi potrebbe generare disturbi.

  • Nel fissare l'unità di isolamento sul Box Module, fare attenzione alla posizione di attacco.

  • Vedere l'illustrazione seguente come installazione raccomandata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?