EIO0000004134.03

DC 电源线准备

  • 确保地线在规格上与电源线相同或比电源线线径更大。

  • 不要在电源线中使用铝线。

  • 如果单根线的两端绞合不正确,则电线可能造成短路。

  • 导线类型为实心或绞合型。

  • 使用 75 °C (167 °F) 或更高额定值的铜线。

  • 请使用 UL 列名的限功率 (LPS) 或 2 类电源。

注: 已查 UL 认证的电缆仅可在安装面板或维修区内部使用。
电源线截面积 0.75...2.5 mm2 (18...13 AWG)*1
导体类型 实心或绞合线
导体长度
推荐使用的螺丝刀 平头螺丝刀 (规格 0.6 x 3.5)

*1 为兼容 UL 标准,请使用 AWG 14 或 AWG 13。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.