EIO0000004132.03

Preparación del cable de alimentación CC

  • Asegúrese de que el cable de tierra sea del mismo calibre que los cables de alimentación o mayor.

  • No utilice alambres de aluminio en el cable de alimentación.

  • Si los extremos de los alambres individuales no están trenzados correctamente, pueden producir un cortocircuito.

  • El tipo de conductor es un cable sólido o trenzado.

  • Utilice alambre de cobre clasificado para 75 °C (167 °F) o superior.

  • Utilice una fuente de alimentación con certificación UL con LPS (Fuente de alimentación limitada) o con salida de Clase 2.

NOTA: Los cables con certificación UL han sido estudiados para su uso en el cableado únicamente dentro del panel de instalación o zona de acceso al servicio.
Sección transversal del cable de alimentación 0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1
Tipo de conductor Cable rígido o trenzado
Longitud del conductor
Controlador de dispositivo recomendado Destornillador de punta plana (tamaño 0,6 x 3,5)

*1 Para la compatibilidad UL, use AWG 14 o AWG 13.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.