EIO0000004132.03

Dimensiones exteriores del adaptador de instalación del módulo posterior

Dimensiones del adaptador de instalación del módulo posterior

  1. Frontal

  2. Derecho

  3. Parte inferior

  4. Posterior

Dimensiones con el cable de separación conectado

  1. Frontal

  2. Derecho

*1 Para ensamblar este producto, necesita un espacio de 20 mm (0,78 in) o más para doblar la parte de goma en el extremo del cable.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.