7ES02-0406-04

Puesta en marcha

El dispositivo debe ponerse en marcha para que detecte los transformadores toroidales e identifique los fallos de aislamiento en cada uno de ellos.

La ejecución del modo de puesta servicio es obligatoria:

  • Instalar un nuevo dispositivo;

  • Montar uno o más transformadores toroidales en un dispositivo instalado;

  • Retirar uno o más transformadores toroidales en un dispositivo instalado;

  • Sustituir el transformador toroidal por otro de un tipo distinto (por ejemplo, un transformador toroidal del tipo TA30 por otro del tipo PA50);

  • Sustituir el dispositivo.

La ejecución del modo de puesta en servicio no es necesaria cuando se vuelve a conectar o se sustituye un transformador toroidal por otro del mismo tipo.

El dispositivo ofrece los siguientes modos de puesta en marcha:

  • Automático

  • Manual

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?