7FR02-0406-04

Mise en service

L’appareil doit être mis en service pour pouvoir détecter et identifier le défaut d’isolement dans les tores concernés.

Vous devez impérativement passer par la mise en service dans les cas suivants :

  • Installation d’un nouvel appareil

  • Installation d’un ou plusieurs tores dans un appareil installé

  • Retrait d’un ou plusieurs tores d’un appareil installé

  • Remplacement du tore par un tore de type différent (exemple : remplacement du type TA30 par le type PA50)

  • Remplacement de l’appareil

Il n’est pas nécessaire d’effectuer la mise en service après avoir reconnecté un tore ou remplacé un tore par un autre du même type.

L’appareil offre les modes de mise en service suivants :

  • Automatique

  • Manuel

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?