7FR02-0406-04

Exemple d’application : Localisation de l’alarme d’isolement avec un IMD, l’appareil et l’IMD étant connectés à un réseau externe

Vous pouvez utiliser l’appareil pour localiser l’alarme d’isolement d’un réseau électrique non mis à la terre avec IMD connecté à un réseau externe.

L’IMD est alimenté par le réseau électrique non mis à la terre qu’il surveille. L’IMD est connecté au neutre (ou à une phase) et à la terre. L’appareil est connecté aux tores. Les tores sont connectés aux canaux du réseau.

L’IMD surveille l’isolement du système. L’appareil localise le canal où le défaut d’isolement s’est produit. La sortie d’alarme d’isolement de l’IMD et la sortie d’alarme de l’appareil sont connectés à une entrée disponible sur un appareil en réseau (centrale de mesures ou automate programmable par exemple). L’appareil en réseau est connecté à un superviseur par le biais d’un réseau de communication.

NOTE: Dans cet exemple, seule l’information de défaut est disponible pour le superviseur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?