7ES02-0406-04

Ejemplo de aplicación: Localización de la alarma aislamiento con el IMD con este último y el dispositivo conectados a una red externa

Puede utilizar el dispositivo para localizar la alarma de aislamiento de un sistema de alimentación sin conexión a tierra con el IMD conectado a una red externa.

El IMD se alimenta a través del sistema de alimentación sin conexión a tierra al que supervisa. El IMD se conecta a neutro (o a una fase) y a tierra. El dispositivo se conecta a los transformadores toroidales. Los transformadores toroidales se conectan a los canales del sistema.

El IMD supervisa el aislamiento del sistema. El dispositivo localiza el canal en el que se produce el fallo de aislamiento. La salida de alarma de aislamiento del IMD y la salida de alarma del dispositivo se conectan a una entrada disponible en un dispositivo en red (por ejemplo, una central de medida o un PLC). El dispositivo en red se conecta a un supervisor a través de una red de comunicación.

NOTA: En este ejemplo, la información sobre el fallo solo está disponible para el supervisor.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?