80459-641-01, Rév. 12

Annexe A – Retrait et installation des écrans isolants des barres-bus horizontales

Cette annexe contient les directives d’installation et de retrait des écrans isolants des barres-bus horizontales dans les centres de commande de moteurs Modèle 6 de 381 mm (15 po) et 508 mm (20 po) de profondeur fabriqués par Schneider Electric.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Retrait

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. D’une main, faire glisser le panneau de gauche vers la droite jusqu’à ce qu’il se déboîte du panneau de droite.

  3. Aligner les flèches du panneau de gauche et du guide supérieur comme indiqué dans Alignement des flèches des panneaux. Soulever le panneau pour le dégager du guide inférieur et le retirer.

    Alignement des flèches des panneaux

  4. Aligner les flèches du panneau de droite et du guide supérieur comme indiqué dans Alignement des flèches des panneaux. Soulever le panneau pour le dégager du guide inférieur et le retirer.

Installation

REMARQUE: L’écran isolant des barres-bus horizontales contient deux panneaux identiques avec des flèches à la partie supérieure. La « poignée » du panneau de gauche est orientée vers la face avant de la section du CCM. La « cavité pour manette » du panneau de droite est orientée vers la face avant de la section du CCM (Panneau de droite (vue latérale)).

Panneau de droite (vue latérale)

Zone des goulottes guide-fils

Zone des barres-bus horizontales

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Aligner les flèches du panneau de droite et du guide supérieur comme indiqué dans Installation du panneau de droite dans la rainure arrière.

    Installation du panneau de droite dans la rainure arrière

  3. Soulever le panneau pour le placer dans la rainure arrière du guide supérieur.

  4. Abaisser le panneau dans la rainure arrière du guide inférieur.

  5. Faire glisser le panneau complètement vers la droite.

  6. Aligner les flèches du panneau de gauche et du guide supérieur.

  7. Répéter les étapes 3 et 4 à l’aide du panneau gauche et de la rainure avant.

  8. Faire glisser le panneau vers la gauche jusqu’à ce qu’il se verrouille (s’emboîte) en place.

  9. Vérifier si l’écran isolant est complètement fermé en s’assurant que le compartiment de câblage est isolé du compartiment des barres-bus.

Barrière fixe

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toutes les alimentations à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Retrait

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Un rivet imperdable situé au bas de chaque panneau d’écran isolant de bus fixe les panneaux aux supports de montage sur le CCM (voir Écran isolant de barres-bus horizontales fixe, Installation et démontage de l’écran isolant de barres-bus horizontales, et Écran isolant installé et retiré).

    Écran isolant de barres-bus horizontales fixe

    Installation et démontage de l’écran isolant de barres-bus horizontales

  3. Tenir fermement la tête du rivet du côté gauche et tirer jusqu’à ce que le rivet se libère du support de montage.

  4. Tirer sur le bas du panneau du côté gauche jusqu’à ce que l’onglet en haut du panneau soit dégagé du guide supérieur (voir Installation et démontage de l’écran isolant de barres-bus horizontales).

  5. Retirer le panneau du CCM.

  6. Répéter les étapes 3 à 5 pour le panneau du côté droit.

Installation

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Insérer l’onglet sur le panneau du côté droit dans le guide supérieur sur le côté droit du CCM et l’installer en place (voir Écran isolant de barres-bus horizontales fixe et Installation et démontage de l’écran isolant de barres-bus horizontales).

  3. Sécuriser le panneau du côté droit en poussant le rivet fermement dans le trou du support de montage.

  4. Répéter les étapes 2 et 3 pour le panneau du côté gauche.

Écran isolant installé et retiré

Installé Retiré
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.