80459-641-01, Rév. 12

Informations de sécurité

Lire attentivement ces directives et examiner l’appareillage pour vous familiariser avec son fonctionnement avant d’effectuer son installation ou son entretien. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans les présent manuel ou sur l’appareil pour avertir l’utilisateur de dangers potentiels ou pour attirer l’attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.

L'ajout d'un de ces deux symboles à une étiquette de sécurité de « Danger » ou d'« Avertissement » indique qu'un danger électrique existe et qu'il peut entraîner des blessures corporelles si les directives ne sont pas respectées.

 

Ceci est le symbole d’alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter de dangers de blessures corporelles potentielles. Se conformer à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter une blessure ou la mort.


REMARQUE: Fournit des renseignements complémentaires pour clarifier ou simplifier une procédure.

À noter :

Seul du personnel qualifié doit effectuer l’installation, l’utilisation, l’entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n’assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l’utilisation de cette documentation.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, de l’installation et du fonctionnement des équipements électriques et ayant bénéficié d’une formation de sécurité afin de reconnaître et d’éviter les risques connexes.

L’équipement électrique doit être transporté, entreposé, installé et utilisé exclusivement dans l’environnement pour lequel il a été conçu.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?