80459-641-01, Rév. 12

Annexe C – Volet automatique des barres-bus verticales

Introduction

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Le volet automatique des barre-bus verticales est une caractéristique optionnelle pour les barre-bus verticales des centres de commande de moteur (CCM) Modèle 6. Les volets sont préassemblés et installés dans l’alignement du CCM.

Les volets automatiques de la barre-bus ouvrent et ferment le point de raccordement des barres-bus verticales lorsque les unités sont insérées et retirées de la structure. Ils peuvent être placés dans tout le CCM et posés en incréments de 152 mm (6 po). Ils se montent sur le bord gauche de chaque tablette médiane.

L’ensemble de volets automatiques exige une tablette médiane mise à jour pour permettre un dégagement pour le volet au-dessus de l’unité enfichable.

REMARQUE:
  • Les structures de CCM expédiées avant janvier 2003 ne peuvent pas utiliser l’espace supérieur de 76 mm (3 po) avec l’option de volet automatique des barres-bus verticales. Une plaque de recouvrement de 76 mm (3 po) est nécessaire pour couvrir l’ouverture.

  • Les unités de commande Compac 6 expédiées avant janvier 2003 peuvent être utilisées avec l’option de volet automatique des barres-bus verticales.

  • Les variateurs de vitesse et démarreurs progressifs de 1143 mm (45 po) ou plus hauts, expédiés avant juillet 2003 avec une ouverture de panneau latéral comme celle représentée par la vue A à la page Emplacement du couvercle de volet automatique pour une ouverture de panneau latéral, nécessitent un couvercle de volet automatique (référence Square D Seneca 80451765-01). Le couvercle de volet automatique s’aligne avec le bord arrière de la vis à tête plate la mieux centrée comme représenté à la vue B à la page Emplacement du couvercle de volet automatique pour une ouverture de panneau latéral.

Emplacement du couvercle de volet automatique pour une ouverture de panneau latéral

Vue A Vue B

Le volet automatique des barres-bus verticales comprend quatre composants principaux (figure Volet de bus vertical automatique dans un CCM (vue de face)) :

  1. Mécanisme de l’opérateur : Manœuvre le volet des barres-bus verticales, permettant à l’unité enfichable de s’engager dans les barres-bus verticales

  2. Boîtier du mécanisme : Protège le mécanisme de toute obstruction par un corps étranger pouvant gêner le fonctionnement.

  3. Porte des barres-bus verticales et clip : Fournit une barrière protectrice contre tout contact accidentel avec les barres-bus verticales du CCM.

  4. Volets manuels : Empêche l’accès aux ouvertures des barres-bus verticales non utilisées. Le volet manuel est maintenu en place par un dispositif de verrouillage intégré qui maintient le volet en position fermée durant l’expédition, l’installation et les opérations journalières.

Volet de bus vertical automatique dans un CCM (vue de face)

Type 1 Type 2

Comparer la tablette médiane installée sur place aux deux dessins ci-dessus. Si la tablette médiane installée sur place correspond au type 1, suivre les directives d’installation et de retrait commançant ci-dessous. Si la tablette médiane installée sur place correspond au type 2, suivre les directives à partir de Installation – Type 2.

REMARQUE: Les CCM avec classification de confinement d’arc ont une tablette médiane spécialement conçue (N° de pièce Schneider Electric 80466-007-50; voir Tablette médiane pour les CCM avec classification de confinement d’arc). Cette tablette médiane comporte des trappes de décompression d’arc et doit être utilisée lors de l’installation d’unités CCM avec protection contre les défauts d’arc pour maintenir la classification de confinement d’arc.

Installation – Type 1

Suivre ces instructions pour installer l’ensemble de volet automatique des barres-bus verticales à une tablette médiane existante de type 1. Voir Installation de la tablette – type 1 et Installation de volet automatique des barres-bus verticales – Style 1.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié en électricité doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareillage.
  • Couper l’alimentation de cet appareil avant d’y travailler.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Positionner la tablette médiane (voir Installation de la tablette – type 1, A) dans la zone appropriée de la structure.

    Installation de la tablette – type 1

    Description

    Quantité Élément

    Tablette médiane

    1* A

    Vis à tête plate

    2 D

    Porte de l’unité

    1 F

    Vis Torx® à tête ronde

    4* H

    Prise de la fixation au quart de tour

    2* J

    Installation de volet automatique des barres-bus verticales – Style 1

  3. Placer le pied de montage (voir Installation de la tablette – type 1, B) de la tablette dans les fentes du bac de montage (voir Installation de la tablette – type 1, C). Fixer la tablette à gauche et à droite à l’aide de vis à tête plate (voir Installation de la tablette – type 1, détails A, D).

  4. Installer les battants de charnières (voir Installation de la tablette – type 1, détails A, E) et la porte (Installation de la tablette – type 1, F) dans les fentes pour charnières (Installation de la tablette – type 1, G) du profilé d’angle de la structure. Fixer les battants de charnière au profilé d’angle de la structure à l’aide de vis à tête Torx (Installation de la tablette – type 1, H).

  5. Installer les prises de fixation (voir Installation de la tablette – type 1, détails B, J) dans les fentes des supports (Installation de la tablette – type 1, K) et les fixer à l’aide des vis à tête Torx (Installation de la tablette – type 1, H).

  6. Installer l’ensemble de volet automatique des barres-bus en faisant pivoter le boîtier du mécanisme vers le haut afin de dégager le profilé d’angle avant de la structure.

  7. Faire coulisser l’ensemble de volet automatique vers le haut de façon à ce qu’il s’intègre commodément au bord gauche de la tablette médiane.

  8. Insérer sans serrer les deux vis de montage de 10-32 × 3/8 po dans le bord gauche intérieur de la tablette médiane et dans les écrous carrés du boîtier.

  9. Retirer le volet manuel de l’ensemble de barres-bus verticales. Laisser le volet manuel pendre à côté de l’ensemble de barres-bus verticales.

  10. Emboîter la tige du volet automatique sur le clip situé sur la face avant de l’ensemble de barres-bus verticales.

  11. Serrer les deux vis de montage de 10-32 × 3/8 po insérées à l’étape 8.

  12. Pousser le mécanisme de fonctionnement vers l’arrière, en s’assurant que le volet pivote vers le haut dans la poche de la tablette médiane au-dessus de l’unité.

  13. Insérer l’unité dans le CCM. Suivre les procédures de la Installation du CCM.

  14. Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Retrait – Type 1

Suivre ces directives pour retirer l’ensemble de volet automatique des barres-bus verticales d’une tablette médiane de type 1 existante (Retrait du volet automatique des barres-bus verticales – Type 1).

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié en électricité doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareillage.
  • Couper l’alimentation de cet appareil avant d’y travailler.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Retrait du volet automatique des barres-bus verticales – Type 1

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Retirer l’unité de la structure CCM. Suivre les procédures de la Installation du CCM.

  3. Retirer la tige du volet automatique du clip situé sur la face avant de l’ensemble de barres-bus verticales.

  4. Insérer le volet manuel dans l’ensemble de barres-bus verticales.

  5. Retirer les deux vis de montage de 10-32 × 3/8 po situées sur le bord gauche intérieur de la tablette médiane.

  6. Faire coulisser l’ensemble de volet automatique vers le bas, le dégageant de la tablette médiane.

  7. Faire pivoter l’ensemble vers le bas pour le libérer du profilé d’angle avant de la structure.

  8. Retirer l’ensemble de volet automatique.

  9. Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Installation – Type 2

Suivre ces instructions pour installer l’ensemble de volet automatique des barres-bus verticales à une tablette médiane existante de type 2 (voir Installation de la tablette – type 2 et Installation de volet automatique des barres-bus verticales – Style 2).

Installation de la tablette – type 2

Description

Quantité Élément

Tablette médiane

2* A

Vis à tête plate

3 D

Porte de l’unité

1 F

Vis Torx à tête ronde

4* H

Prise de la fixation au quart de tour

2* J

Installation de volet automatique des barres-bus verticales – Style 2

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié en électricité doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareillage.
  • Couper l’alimentation de cet appareil avant d’y travailler.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Positionner la tablette médiane (voir Installation de la tablette – type 2, A) dans la zone appropriée de la structure.

  3. Placer le pied de montage (voir Installation de la tablette – type 2, B) de la tablette dans les fentes du bac de montage (voir Installation de la tablette – type 2, C). Fixer l’étagère à l’extrémité du pied de montage, à gauche et à droite à l’aide de vis à tête plate (voir Installation de la tablette – type 2, détails A, D).

  4. Installer les battants de charnières de la porte (Installation de la tablette – type 2, détails A, E) dans les fentes de charnières (Installation de la tablette – type 2, G) situées sur le profilé d’angle de la structure. Fixer les battants de charnière au profilé d’angle de la structure à l’aide de vis à tête Torx (Installation de la tablette – type 2, H).

  5. Installer les prises de fixation (Installation de la tablette – type 2, détails B, J) dans les fentes des supports (Installation de la tablette – type 2, K) et les fixer à l’aide des vis à tête Torx (Installation de la tablette – type 2, H),

  6. Installer l’ensemble de volet automatique des barres-bus en faisant pivoter le boîtier du mécanisme vers le haut afin de dégager le profilé d’angle avant de la structure.

  7. Faire coulisser l’ensemble de volet automatique vers le haut de façon à ce qu’il s’intègre commodément au bord gauche de la tablette médiane.

  8. Insérer sans serrer les vis de montage de 10-32 × 3/8 po dans le bord gauche intérieur de la tablette médiane et dans les écrous carrés du boîtier.

  9. Retirer le volet manuel de l’ensemble de barres-bus verticales. Laisser le volet manuel pendre à côté de l’ensemble de barres-bus verticales.

  10. Emboîter la tige du volet automatique sur le clip situé sur la face avant de l’ensemble de barres-bus verticales.

  11. Serrer les vis de montage de 10-32 × 3/8 po insérées à l’étape 8.

  12. Pousser le mécanisme de fonctionnement vers l’arrière, en s’assurant que le volet pivote vers le haut dans la poche de la tablette médiane au-dessus de l’unité.

  13. Insérer l’unité dans le CCM. Suivre les procédures de la Installation du CCM.

  14. Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Retrait – Type 2

Suivre ces directives pour retirer l’ensemble de volet automatique des barres-bus verticales d’une tablette médiane existante de type 2 (Retrait du volet automatique des barres-bus verticales – Type 2).

Retrait du volet automatique des barres-bus verticales – Type 2

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié en électricité doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareillage.
  • Couper l’alimentation de cet appareil avant d’y travailler.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Retirer l’unité de la structure CCM. Suivre les procédures de la Installation du CCM.

  3. Retirer la tige du volet automatique du clip situé sur la face avant de l’ensemble de barres-bus verticales.

  4. Insérer le volet manuel dans l’ensemble de barres-bus verticales.

  5. Retirer les vis de montage de 10-32 × 3/8 po du bord gauche intérieur de la tablette médiane.

  6. Faire coulisser l’ensemble de volet automatique vers le bas, le dégageant de la tablette médiane.

  7. Faire pivoter l’ensemble vers le bas pour le libérer du profilé d’angle avant de la structure.

  8. Retirer l’ensemble de volet automatique.

  9. Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.

Fonctionnement – Types 1 et 2

Insertion d’une unité

Lorsqu'une unité est insérée dans la structure CCM Modèle 6, le mécanisme de fonctionnement ouvre le volet automatique des barres-bus, permettant aux pinces d'alimentation de l'unité de se raccorder aux barres-bus verticales.

Retrait d’une unité

Le volet automatique se ferme lorsqu’une unité est retirée de la structure. La porte du volet fournit une barrière protectrice contre tout contact accidentel avec les barres-bus verticales du CCM.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.