80459-641-01, Rév. 12

Annexe E – Assistance technique

L’assistance technique est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (heure de l’Est) au 888-SQUARED (888-778-2733).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.