80459-641-01, Rév. 12

Mesures de sécurité

Lire et observer attentivement les mesures de sécurité avant de soulever, déplacer, installer, utiliser ou entretenir les CCM modèle 6 et leurs composants.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Un personnel qualifié doit exécuter le travail conformément aux codes nationaux et locaux en vigueur.
  • N’entreprendre ce travail qu’après avoir lu et compris toutes les explications contenues dans ces directives.
  • Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Considérer que tous les circuits sont sous tension jusqu’à ce qu’ils aient été complètement mis hors tension, testés, verrouillés et/ou étiquetés. Faire particulièrement attention à l’agencement du système d’alimentation. Tenir compte de toutes les sources d’alimentation, y compris la possibilité de rétroalimentation.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
AVERTISSEMENT
RISQUE D'ALTÉRATION DE LA DISPONIBILITÉ, DE L’INTÉGRITÉ ET DE LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
  • Changer les mots de passe par défaut afin d’aider à prévenir un accès non autorisé aux réglages et informations du dispositif.
  • Désactiver les points d’accès/services et comptes par défaut non utilisés, quand c’est possible, pour réduire au minimum les passages d’attaques malicieuses.
  • Placer les dispositifs en réseau derrière des couches multiples de cyberdéfenses (telles que des coupe-feux, une segmentation du réseau et un système de détection d’intrusion dans le réseau).
  • Utiliser les bonnes pratiques en matière de cybersécurité (par exemple, principe du moindre privilège, séparation des tâches) afin d’aider à prévenir toute exposition non autorisée, perte, modification des données et des journaux, interruption de services ou tout fonctionnement inattendu.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.

AVERTISSEMENT :Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment des composés de nickel, reconnus par l’État de Californie comme étant cancérigène, et du bisphénol A (BPA), reconnu par l’État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou d’autres troubles de l’appareil reproducteur. Pour plus d’informations, consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Prévention et atténuation de la contamination par l’humidité

Ces directives fournissent des instructions supplémentaires pour la prévention et l’atténuation de la contamination par l’humidité. Lire et suivre les instructions de cet addendum avant d’appliquer les instructions du manuel du produit.

Mesures de sécurité

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Entreposer l’équipement dans un endroit propre, sec (sans condensation) et bien ventilé, avec une température ambiante d’environ 21 °C (70 °F).
  • Si des appareils de chauffage sont fournis avec l’appareillage, les mettre sous tension à partir d’une source externe. Pour l’alimentation des appareils de chauffage par une source externe, retirer les dispositifs de protection contre les surintensités du primaire et du secondaire du transformateur d’alimentation de commande.
  • À défaut d’appareils de chauffage et si l’endroit est froid et humide, utiliser une source de chauffage temporaire dans l’appareillage. Une plage de 200-250 W de chaleur par section est recommandée.
  • Éviter les appareils de chauffage produisant des émissions graisseuses ou de la fumée, car cela risquerait de déposer du carbone sur l’isolation et de provoquer des ruptures d’isolation.
  • En cas d’humidité, de condensation ou de pénétration de produits chimiques, ne pas mettre l’équipement sous tension. Si l’équipement est déjà sous tension, le mettre immédiatement hors tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
AVERTISSEMENT
Risque d’incendie
Avant de mettre les appareils de chauffage sous tension, retirer tous les matériaux inflammables à proximité des appareils de chauffage, tels que l’emballage, les accessoires fournis dans des boîtes et la documentation.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.

Expédition, réception et entreposage

Cet équipement n’atteint ses caractéristiques nominales que s’il est installé conformément aux dessins de recolement, conformément aux instructions fournies dans le présent document, et fait l’objet de contrôles environnementaux opérationnels avec des réglages permettant d’atténuer les influences environnementales. Cet équipement peut également être entreposé dans une zone climatisée où les conditions environnementales acceptables sont assurées par l’utilisation de chauffage ou de refroidissement, selon le cas. Les équipements classés pour une utilisation intérieure et extérieure ne sont pas adaptés à un entreposage à l’extérieur.

  • L’équipement doit être considéré comme en conditions d’entreposage jusqu’à ce qu’il soit installé et opérationnel. La zone d’entreposage doit être propre, sèche (75 % ou moins d’humidité relative) et climatisée, avec une ventilation adéquate.

  • Pour maintenir l’équipement au sec, l’utilisation d’appareils de chauffage sera nécessaire dans certains cas (p. ex., périodes de charges électriques saisonnières ou de faibles charges et mise hors tension de l’équipement).

    • Consulter l’ingénieur responsable du projet pour connaître les réglages du dispositif de contrôle environnemental appropriés pour atténuer les influences environnementales.

    • Si des thermostats et/ou des humidistats sont installés, ils doivent être réglés de manière à limiter la condensation. Un minimum de 200 W de chaleur par section est suggéré.

    • Tout appareil de chauffage utilisé avec l’équipement sans avoir été inclus avec l’équipement par Schneider Electric doit être nettoyé et exempt de débris et de graisse. Les appareils de chauffage qui dégagent des émissions graisseuses et/ou de la fumée risquent de contaminer l’isolation électrique et d’entraîner une rupture diélectrique et/ou un dépôt de carbone (cheminement).

  • L’emballage d’expédition ne convient pas et ne peut pas être utilisé seul pour l’entreposage de l’équipement, sauf indication contraire sur l’étiquette de l’emballage extérieur.

  • À la réception, il se peut que l’équipement soit à une température inférieure à celle de l’air ambiant. Laisser le temps à l’équipement (y compris la température des composants internes) de monter à la température de l’air ambiant avant d’ouvrir ou de perturber l’emballage. Si de l’air chaud entre en contact avec des surfaces froides, de la condensation risque de se former sur l’équipement et à l’intérieur. Les dommages causés par l’humidité peuvent détruire les capacités diélectriques de l’équipement et le rendre inutilisable.

  • L’emballage en usine enveloppant l’équipement sur les palettes d’expédition ne convient pas au transport routier non fermé, qui risquerait d’exposer l’équipement aux intempéries. L’emballage en usine enveloppant l’équipement doit rester en place jusqu’à ce que l’équipement soit prêt à être inspecté et entreposé ou inspecté et installé. Après avoir reçu l’équipement et l’avoir laissé s’acclimater à l’environnement, retirer l’emballage et inspecter l’équipement pour vérifier qu’il n’a pas été endommagé pendant le transport. Si des dommages sont découverts ou soupçonnés, faire immédiatement une réclamation à remettre au transporteur et informer un représentant de Schneider Electric.

  • Suivre ces directives chaque fois que l’équipement est déplacé vers un nouveau lieu d’entreposage ou vers sa destination finale.

Installation, fonctionnement et entretien

Cet équipement n’atteint ses caractéristiques nominales que s’il est installé conformément aux plans de récolement ou dessins d’ouvrage fini, conformément aux instructions fournies dans le présent document, et s’il fait l’objet de contrôles environnementaux opérationnels avec des réglages permettant d’atténuer les influences environnementales. Cet équipement peut également être utilisé dans une zone climatisée où les conditions environnementales acceptables sont assurées par l’utilisation de chauffage ou de refroidissement, selon le cas. Les équipements classés pour une utilisation intérieure et extérieure ne sont pas adaptés à un entreposage extérieur.

Dans certains cas (tels que les charges électriques saisonnières, équipements hors tension, sources d’alimentation de secours/alternatives), la chaleur générée par la charge de l’équipement est insuffisante pour empêcher la condensation et des sources de chaleur d’appoint sont donc nécessaires. Si des dispositifs de contrôle environnemental tels qu’un thermostat ou un humidistat sont utilisés, ils doivent être réglés de façon à limiter la condensation et rester constamment en marche. Consulter l’ingénieur responsable du projet pour connaître les réglages appropriés des dispositifs de contrôle environnemental.

Exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la condensation

En cas de contact des circuits électroniques, du disjoncteur, des fusibles, des barres-bus ou d’autres composants électriques avec l’humidité, la condensation ou des liquides, notamment des produits chimiques, ne pas essayer de nettoyer ou de réparer l’équipement, car cela pourrait entraîner des dommages irréparables. Si l’équipement est sous tension, le mettre hors tension. Si l’équipement n’est pas sous tension, ne pas le mettre sous tension. Contacter le centre d’assistance à la clientèle de Schneider Electric au 888-778-2733.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.