80459-641-01, Rév. 12

Remplacement de disjoncteurs et interrupteurs à fusibles

REMARQUE: Sur les unités d’embrochage à porte fermée (CDR), Schneider Electric ne recommande pas le remplacement sur place du disjoncteur par le client par suite de la complexité de construction de l’unité CDR. Contacter les services Schneider Electric pour remplacer le disjoncteur dans une unité CDR.

Pour les interrupteurs fusibles de 100/200 A, Schneider Electric recommande de remplacer ensemble de sectionneur. L’ensemble de sectionneur comprend le mécanisme de fonctionnement et l’interrupteur approprié.

Le remplacement de l’ensemble de sectionneur entier nécessite le retrait de trois vis (deux du côté gauche de l’ensemble et une à l’intérieur de l’arrière de l’ensemble). Cette procédure est beaucoup plus simple et rapide que de remplacer un disjoncteur ou interrupteur individuel.

Consulter les directives Schneider Electric Remplacement d’un ensemble de sectionneur (80439-666-01) pour les directives d’installation d’un ensemble de sectionneur.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Pour les disjoncteurs PowerPacT à châssis H et J, et TeSys BV4 à châssis B, commander un disjoncteur de rechange seulement. Les instructions ci-dessous utilisent le disjoncteur PowerPacT à châssis H à titre d’illustration. Les procédures de remplacement sont similaires pour les autres châssis de disjoncteur mentionnés. Pour remplacer le disjoncteur :

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Retirer l’unité de contrôle du CCM. Voir Retrait de l’unité de contrôle.

  3. Ouvrir les onglets d’isolateurs de ligne.

  4. Desserrer les vis d’arrêt sur les cosses des côtés ligne et charge. Détacher les fils des côtés ligne et charge.

  5. Retirer les vis de montage du disjoncteur (Remplacement du disjoncteur).

    Remplacement du disjoncteur

  6. Retirer le disjoncteur de l’unité.

  7. Retirer les isolateurs de phase du disjoncteur (voir la Remplacement du disjoncteur).

    REMARQUE: L’étape 7 ne s’applique pas aux disjoncteurs PowerPacT à châssis B et TeSys BV4.
  8. Déballer le disjoncteur neuf.

  9. Réinstaller les isolateurs de phase du disjoncteur dans les emplacements prévus sur le disjoncteur.

    REMARQUE: L’étape 9 ne s’applique pas aux disjoncteurs PowerPacT à châssis B et TeSys BV4.
  10. Placer le disjoncteur dans la cuve de montage, en faisant attention à ce que l’isolateur de ligne soit en position sous le disjoncteur. Fixer le disjoncteur à l’aide des deux vis de montage fournies.

  11. Insérer les fils de ligne et de charge dans les cosses du disjoncteur. Serrer les vis d’arrêt des cosses à la valeur de couple de serrage indiquée sur le disjoncteur.

  12. Fermer les onglets d’isolateurs de ligne.

  13. Réinstaller l’unité de contrôle dans le CCM. Fermer et verrouiller la porte.

Toujours utiliser des dispositifs de rechange des mêmes type et valeur nominale que le dispositif démonté. L’utilisation d’un type différent de sectionneur ou d’une valeur nominale différente peut altérer les valeurs de court-circuit du centre de commande de moteurs.

Contacter le groupe d’assistance technique (GAT) pour les CCM avant d’installer un disjoncteur d’une valeur nominale différente. Voir Annexe E – Assistance technique pour le numéro du GAT pour les CCM.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?