利用挂锁将断路器锁定在分闸位置
描述
可使用选配的挂锁将 MasterPacT MTZ1 断路器锁定在分闸位置。在锁定状态下,断路器既无法通过合闸按钮本地合闸,也无法远程合闸。
如要使用挂锁将断路器锁定在分闸位置,必须使用可选的 OFF 位置钥匙锁附件。这个附件允许使用最多三个锁扣直径为 5–8 毫米的挂锁。
可使用选配的挂锁将 MasterPacT MTZ1 断路器锁定在分闸位置。在锁定状态下,断路器既无法通过合闸按钮本地合闸,也无法远程合闸。
如要使用挂锁将断路器锁定在分闸位置,必须使用可选的 OFF 位置钥匙锁附件。这个附件允许使用最多三个锁扣直径为 5–8 毫米的挂锁。