DOCA0284ES-04

Enclavar el interruptor automático en posición abierta mediante candados

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Descripción

Se pueden usar candados opcionales para enclavar el interruptor automático MasterPacT MTZ1 en la posición abierta. Si el interruptor automático está enclavado, no se puede cerrar localmente con el botón pulsador de cierre ni de forma remota.

Para poder usar candados para enclavar el interruptor automático en posición abierta, se necesita un accesorio opcional de enclavamiento en posición abierta. Este accesorio permite el uso de un máximo de tres candados con una armella de 5-8 mm de diámetro.

NOTA: Este accesorio no es compatible con el accesorio de enclavamiento con cerradura en posición abierta VSPO. Los dos accesorios no pueden utilizarse al mismo tiempo.

Accesorio de enclavamiento en posición abierta VCPO

El accesorio de enclavamiento en posición abierta es un accesorio opcional que se monta en la parte frontal del interruptor automático.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE56770.

Enclavar el interruptor automático en posición abierta

Paso

Acción

1

Mantenga pulsado el botón pulsador de apertura.

2

Con el botón de apertura pulsado, extraiga el tirador del accesorio de enclavamiento con candado en posición "abierto".

3

Inserte el candado en el tirador y ciérrelo. Suelte el botón pulsador de apertura.

Desenclavar el interruptor automático

Paso

Acción

1

Retire el candado.

2

Empuje hacia atrás el tirador del accesorio de enclavamiento en posición abierta antes de accionar el interruptor automático.

3

Presione el botón pulsador de cierre para cerrar el interruptor automático.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?