DOCA0284ZH-04

操作断路器

断路器状态

断路器正面的指示灯显示以下信息:

  • 蓝色故障脱扣复位按钮:

    • 按入:断路器自动合闸或分闸(未脱扣)

    • 弹出:断路器已脱扣

  • 主触点的位置指示器:打开或关闭。

  • 合闸弹簧和准备合闸指示器。状态可以是以下其中一种:

    • 已释能(没有供断路器合闸用的能量)

    • 已储能但未准备好合闸

    • 已储能且准备好合闸

A 蓝色故障脱扣复位按钮

B 主触点的位置指示器

C 合闸弹簧和准备合闸指示器

两个指示器的组合指示断路器状态:

主触点的位置指示器

合闸弹簧和准备合闸指示器

断路器状态描述

断路器关闭(主触点断开),合闸弹簧已释能。

断路器关闭(主触点断开),合闸弹簧已储能。由于以下条件中至少有一项成立,该断路器未处于合闸准备就绪状态:

  • 断路器已脱扣,必须复位。

  • MX 分闸线圈已通电。

  • MN 欠压线圈未通电。

  • 通过使用挂锁/钥匙锁或联锁电缆将断路器机械锁定在分闸位置。

断路器关闭(主触点断开),合闸弹簧已储能。

断路器准备好合闸。

断路器开启(主触点闭合),合闸弹簧已释能。

断路器开启(主触点闭合),合闸弹簧已储能。

断路器尚未准备好合闸,因为它已经合闸。

断路器指示触点

断路器主触点的位置由 OF 指示触点指示。

名称

触点编号

指示器和触点的位置

断路器状态

ON

OFF

已(通过 MicroLogic Active 控制单元)脱扣

主触点的位置指示器

主触点位置

已合闸

已分闸

已分闸

蓝色故障脱扣复位按钮位置

按入

按入

弹出

OF 指示触点位置

1–2

已分闸

已合闸

已合闸

1–4

已合闸

已分闸

已分闸

SDE 指示触点位置

1–2

已合闸

已合闸

已分闸

1–4

已分闸

已分闸

已合闸

防跳功能

MasterPacT MTZ 断路器具有机械防跳功能。在同时接收到分闸指令和合闸指令时,标准机构会将主触点锁定在分闸位置。在因发生故障或者利用手动或电气控制执行刻意分闸而发生脱扣之后,必须先停止合闸指令,然后再将其重新激活以使断路器合闸。这就防止出现合闸再又分闸的循环。

在使用了远程操作功能的情况下,先让 MCH 储能马达至少有四秒的时间来使断路器合闸弹簧完全储能,然后才执行 XF 合闸线圈。

为了防止断路器过早合闸,可以将 PF 准备合闸触点与 XF 合闸线圈串联。

使合闸弹簧储能

必须用足够的电能来对合闸弹簧储能,以便使 MasterPacT MTZ 断路器合闸:

  • 手动储能:通过将弹簧储能手柄下拉七次,来使机构储能。

  • 自动储能:如果选配了 MCH 储能马达,在合闸后,弹簧会自动储能。

利用弹簧储能手柄执行的手动操作循环

下图显示了在没有 MCH 储能马达的情况下手动储能型断路器的分闸/合闸/分闸 (OCO) 循环。

利用 MCH 储能马达执行的电气操作循环

下图显示了利用 MCH 储能马达对电气储能型断路器执行的分闸/合闸/分闸 (OCO) 循环。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?