DOCA0284ES-04

Funcionamiento del interruptor automático

Estado del interruptor automático

Los indicadores de la parte frontal del interruptor automático muestran la siguiente información:

  • Botón azul de restablecimiento de disparo por fallo:

    • Dentro: el interruptor automático está cerrado o abierto intencionadamente (no se ha disparado)

    • Fuera: el interruptor automático se ha disparado

  • Indicador de posición de los contactos principales: activado o desactivado.

  • Testigo de muelle resorte de cierre y de posición "preparado para cerrar". El estado puede ser uno de los siguientes:

    • Descargado (sin energía para cerrar el interruptor automático)

    • Cargado y no preparado para cerrar

    • Cargado y preparado para cerrar

A Botón azul de restablecimiento de disparo por fallo

B Testigo de posición de los contactos principales

C Testigo de muelle resorte de cierre y de posición preparado para cerrar

Ambos testigos en combinación indican el estado del interruptor automático:

Testigo de posición de los contactos principales

Testigo de muelle resorte de cierre y de posición preparado para cerrar

Descripción del estado del interruptor automático

El interruptor automático está apagado (los contactos principales están abiertos) y el muelle resorte de cierre está descargado.

El interruptor automático está apagado (los contactos principales están abiertos) y el muelle resorte de cierre está cargado. El interruptor automático no está preparado para cerrar porque se cumplen al menos una de las condiciones siguientes:

  • El interruptor automático se ha disparado y debe restablecerse.

  • La bobina de apertura MX está activada.

  • La bobina de disparo por infratensión MN no está activada.

  • El interruptor automático está enclavado mecánicamente en la posición abierta con un candado o un sistema de enclavamiento.

El interruptor automático está apagado (los contactos principales están abiertos) y el muelle resorte de cierre está cargado.

El interruptor automático está preparado para cerrar.

El interruptor automático está encendido (los contactos principales están cerrados) y el muelle resorte de cierre está descargado.

El interruptor automático está encendido (los contactos principales están cerrados) y el muelle resorte de cierre está cargado.

El interruptor automático no está preparado para cerrar porque ya está cerrado.

Contactos de indicación del interruptor automático

La posición de los contactos principales del interruptor automático la indican los contactos de señalización OF.

Nombre

Número de contacto

Posición de testigos y contactos

Estado del interruptor automático

Encendido

Apagado

Disparado (por la unidad de control MicroLogic Active)

Testigo de posición de los contactos principales

Posición del contacto principal

Cerrado

Abierto

Abierto

Posición del botón azul de restablecimiento de disparo por fallo

Dentro

IN

OUT

Posición del contacto de señalización OF

1-2

Abierto

Cerrado

Cerrado

1-4

Cerrado

Abierto

Abierto

Posición del contacto de señalización SDE

1-2

Cerrado

Cerrado

Abierto

1-4

Abierto

Abierto

Cerrado

Función antibombeo

Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ proporcionan una función mecánica antibombeo. En caso de órdenes mantenidas simultáneas de apertura y cierre, el mecanismo estándar enclava los contactos principales en la posición abierta. Después de un disparo por defecto eléctrico o apertura intencionada usando los controles manuales o eléctricos, primero debe suspenderse la orden de cierre y luego reactivarse para cerrar el interruptor automático. Esto impide que se produzca un ciclo de cierres y aperturas.

Cuando se usan funciones de operación remota, deje como mínimo cuatro segundos para que el motorreductor MCH cargue por completo el muelle resorte de cierre del interruptor automático antes de que se active la bobina de cierre XF.

Para evitar que el interruptor automático se cierre de forma prematura, el contacto preparado para cerrar PF se puede conectar en serie con la bobina de cierre XF.

Carga del muelle resorte de cierre

El muelle resorte de cierre se debe cargar con energía suficiente para cerrar el interruptor automático MasterPacT MTZ:

  • Carga manual: Cargue el mecanismo tirando hacia abajo siete veces de la maneta de rearme del mando de cierre.

  • Carga automática: Si se instala el motorreductor MCH opcional, el muelle resorte se cargará automáticamente después del cierre.

Ciclo de funcionamiento manual con la maneta de rearme del mando de cierre

En la imagen siguiente se muestra un ciclo abierto/cerrado/abierto (OCO) para interruptores automáticos cargados manualmente sin motorreductor MCH:

Ciclo de funcionamiento eléctrico con un motorreductor MCH

En la imagen siguiente se muestra un ciclo abierto/cerrado/abierto (OCO) para interruptores automáticos cargados manualmente usando un motorreductor MCH:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?