DOCA0284ES-04

Instalar el interruptor automático seccionable en el chasis

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Condiciones de manipulación del interruptor automático seccionable

Para conectar o desconectar el interruptor automático seccionable, es necesario insertar la manivela. La manivela no se puede insertar si el chasis está enclavado mediante cerraduras, candados o la puerta está bloqueada.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las prácticas de trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o el equivalente local.
  • La instalación y el servicio de este equipo solo deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Use la manivela proporcionada para montar o desmontar el aparato en el chasis.
  • No use herramientas eléctricas para el montaje.
  • No gire la manivela una vez que el botón pulsador de posición de desbloqueo haya saltado hacia fuera.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Aparato antierror opcional

El aparato antierror restringe la instalación de un interruptor automático seccionable únicamente en un chasis con características compatibles.

Instalar el interruptor automático

PELIGRO
RIESGO DE CAÍDA DEL APARATO
  • Asegúrese de que el equipo de elevación tiene la capacidad suficiente para el aparato que desea elevar.
  • Para utilizar el equipo de elevación, siga las instrucciones del fabricante.
  • Lleve puestos casco, calzado de seguridad y guantes pesados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Al instalar o retirar el aparato, es necesario que el chasis esté bien fijado.
  • Antes de montar el aparato, asegúrese de que coincida con el chasis.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Paso

Acción

1

Si el chasis aún no está instalado en un panel de conmutación o placa de panel, fije firmemente el chasis sobre un palet.

2

Retire la manivela de su ubicación de almacenamiento.

3

Compruebe que el indicador del chasis esté en la posición de desconexión:

Si el indicador del chasis no está en la posición de desconexión, siga los pasos que se indican en Desconectar el interruptor automático seccionable.

4

Extraiga las empuñaduras seccionables hasta que los rieles de extensión estén desplegados por completo.

5

Instale el interruptor automático en los rieles de extensión usando un equipo de elevación adecuado.

Compruebe que las cuatro ruedas de los laterales del interruptor automático descansan sobre los rieles.

6

Quite el equipo de elevación.

7

Compruebe que el interruptor automático está en posición abierta.

8

Con las dos manos, empuje el interruptor automático dentro del chasis hasta llegar al tope. Tenga cuidado de no empujar la unidad de control. Los rieles permanecen extendidos.

9

Cuando el interruptor automático esté totalmente insertado en el chasis, eleve y empuje los rieles al máximo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?