DOCA0284ES-04

Extraer el interruptor automático seccionable

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Extracción del interruptor automático

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Al instalar o retirar el aparato, es necesario que el chasis esté bien fijado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Paso

Acción

1

Con el interruptor automático en la posición de desconexión, descargue el muelle resorte de cierre mientras pulsa el botón pulsador de cierre.

Si se carga el muelle resorte de cierre, el interruptor automático se cierra.

2

Pulse el botón pulsador de apertura para abrir el interruptor automático.

3

Extraiga los rieles al máximo tirando de las empuñaduras seccionables. La pieza móvil del interruptor automático seccionable permanece en posición de desconexión en el chasis.

4

Extraiga la pieza móvil del interruptor automático seccionable todo lo que pueda, haciéndola rodar por los rieles.

Resultado: El interruptor automático se sostiene sobre los rieles, fuera del chasis y está listo para ser elevado.

Elevar el interruptor automático

Tanto el interruptor automático como el chasis tienen una empuñadura de maniobra para elevarlo. Para elevar el interruptor automático, utilice el aparato de elevación unido a la empuñadura de maniobra, siguiendo las indicaciones ofrecidas en esta sección.

PELIGRO
RIESGO DE CAÍDA DEL APARATO
  • Asegúrese de que el equipo de elevación tiene la capacidad suficiente para el aparato que desea elevar.
  • Para utilizar el equipo de elevación, siga las instrucciones del fabricante.
  • Lleve puestos casco, calzado de seguridad y guantes pesados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Eleve el interruptor automático de los rieles del chasis usando la empuñadura de maniobra situada a ambos lados del interruptor automático.

Pesos de los interruptores automáticos

En la tabla siguiente se muestran los pesos de los distintos interruptores automáticos disponibles.

Número de polos

Interruptor automático

MTZ1

3P

Pieza móvil (seccionable)

14 kg

Chasis

16 kg

Interruptor automático fijo

14 kg

4P

Pieza móvil (seccionable)

18 kg

Chasis

21 kg

Interruptor automático fijo

18 kg

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?