DOCA0284ES-04

Activar y desactivar la función ERMS

@experts: this topic is shared between Guía del usuario de MTZ1 con MicAct and Guía del usuario de MTZ2/MTZ3 con MicAct

Presentación

La función ERMS se utiliza para reducir la configuración de protección de manera que el interruptor automático se dispare lo más pronto posible cuando se produzca un fallo eléctrico. La minimización del tiempo entre el fallo eléctrico y el disparo del interruptor automático ayuda a reducir el riesgo de lesiones cuando hay personal eléctrico cualificado cerca de equipos bajo tensión.

Cuando se activa la función ERMS, la configuración de protección ERMS sustituye a la configuración de protección estándar.

Disponibilidad

La función ERMS está disponible en las unidades de control MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 de conformidad con la norma IEC.

Principio de funcionamiento

La función ERMS puede activarse o desactivarse mediante el botón ERMS, o bien mediante un selector externo conectado al módulo BCIM.

Mientras la función ERMS está activada:

  • El indicador LED ERMS (A) está encendido en azul.

  • La Pantalla de inicio de LSIG (B) está en azul.

  • Las pantallas de Vista rápida están en azul.

  • Todas las demás pantallas no son azules.

Para obtener más información sobre la función ERMS y sobre cómo activar y desactivar la función ERMS, consulte DOCA0265•• MasterPacT MTZ - Unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

Activación de la función ERMS

PELIGRO
peligro por estado de ERMS incorrecto
  • No confíe en el estado de ERMS que se indica en el puerto de E/S BCIM.
  • Use el indicador LED azul ERMS de la unidad de control MicroLogic Active para comprobar el estado de ERMS antes de trabajar con el equipo o en su interior.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ERMS se puede activar de diferentes maneras, según la configuración del interruptor automático y sus accesorios:

Tipo

Accesorios

Acción

A través del botón ERMS de la unidad de control MicroLogic Active

Pulse el botón ERMS para activar la función ERMS.

A través de un selector externo conectado al módulo BCIM

  • Módulo BCIM

  • Selector externo conectado por el cliente

Coloque el selector externo en la posición de activado. El módulo BCIM debe estar configurado en el modo ERMS.

Desactivación de la función ERMS

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Antes de desactivar ERMS:
  • Inspeccione detenidamente su zona de trabajo y retire cualquier herramienta u objeto del interior del equipo.
  • Asegúrese de que todo el personal esté alejado del equipo y de que todos los aparatos, puertas y tapas estén colocados en su lugar.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La manera de desactivar la función ERMS dependerá de cómo se haya activado:

Tipo

Accesorios

Acción

A través del botón ERMS de la unidad de control MicroLogic Active

Pulse el botón ERMS para desactivar la función ERMS.

A través de un selector externo conectado al módulo BCIM

  • Módulo BCIM

  • Selector externo conectado por el cliente

Coloque el selector externo en la posición de desactivado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?