Interruptor automático fijo
Descripción del interruptor automático fijo
En la imagen siguiente se muestra la versión de serie del interruptor automático fijo (sin accesorios opcionales).
Descripción de accesorios para el interruptor automático fijo
En la imagen siguiente se muestran los accesorios disponibles para el interruptor automático fijo.
Las imágenes siguientes amplían la visualización de los accesorios del interruptor automático fijo:
Descripción de borneros para el interruptor automático fijo
Asignación de los borneros
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN CON TENSIONES SUPERIORES
A 480 VCA
Si se conecta una tensión nominal superior a 480 VCA
a un borne, no se permite conectar bornes adyacentes a una fuente
de alimentación de muy baja tensión de seguridad (MBTS)
de 24 VCC para cumplir las distancias de aislamiento. Por ejemplo,
si conecta una alimentación de 690 VCA al bornero UC4, no
conecte una alimentación de tensión de seguridad muy baja
de 24 VCC al bornero SDE2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
En la siguiente tabla se describe la asignación y la disponibilidad de los borneros para interruptores automáticos fijos:
-
Los borneros de serie y los accesorios asociados se incluyen con el interruptor automático.
-
Los borneros opcionales solo se incluyen en el interruptor automático si los accesorios opcionales asociados están instalados en el interruptor automático.
|
Marcado |
Descripción |
Disponibilidad |
|---|---|---|
|
COM |
MicroLogic Active sin módulo BCIM:
|
De serie |
|
MicroLogic Active con módulo BCIM:
|
Opcional |
|
|
UC1 |
Enclavamiento selectivo de zona (ZSI) |
De serie |
|
UC2 |
Sensor externo neutro |
De serie |
|
SDE2/RES |
Contacto adicional de señalización de disparo por fallo SDE2 o restablecimiento eléctrico a distancia RES |
Opcional |
|
M2C/UC4/ESM |
Tensión de fase externa |
Opcional |
|
UC3 |
MicroLogic Active sin módulo BCIM:
MicroLogic Active con módulo BCIM:
|
De serie en interruptores automáticos 3P Opcional en interruptores automáticos 4P |
|
SDE1 |
Contacto de señalización de disparo por fallo SDE1 |
De serie |
|
MN/MX2 |
Bobina de disparo por infratensión MN o bobina de apertura MX2 |
Opcional |
|
MX1 |
Bobina de apertura MX1 |
Opcional |
|
XF |
Bobina de cierre XF |
Opcional |
|
PF |
Contacto preparado para cerrar PF |
Opcional |
|
MCH |
Motorreductor MCH |
Opcional |
|
OF1-OF4 |
4 contactos de señalización OF |
De serie |
PELIGRO