Inspección y configuración de MicroLogic Active
Inspección visual
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Anote la identificación del equipo, que incluye el nombre de subestación, el nombre de panel de conmutación, el tipo de interruptor automático MasterPacT MTZ, el tipo de modelo de MicroLogic Active y el número de serie, el tipo de MicroLogic Active y la configuración de protección. |
|
2 |
Compruebe que el interruptor automático esté intacto, montado correctamente y bien fijado al panel de conmutación. |
|
3 |
Compruebe la distancia trifásica en los borneros. |
|
4 |
Compruebe que no haya restos de material de desecho en la parte trasera de la carcasa del interruptor automático. |
|
5 |
Compruebe que los bornes de conexión a tierra del interruptor automático estén firmemente conectados con los cables correctos de conexión a tierra. |
|
6 |
Compruebe que todas las superficies externas estén intactas. |
|
7 |
Rectifique las no conformidades, si fuese posible. Todas las no conformidades del equipo se deben remitir a gestión de activos. |
Condición de conexiones y auxiliares
Compruebe el montaje del interruptor automático en el panel de conmutación y la tensión de todas las conexiones (conexión principal y conexiones auxiliares).
Compruebe que todos los auxiliares y accesorios están instalados correctamente:
-
Equipos auxiliares eléctricos
-
Borneros
-
Conexiones de circuitos auxiliares
Comprobación de compatibilidad del firmware
Utilizando la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission, compruebe que el firmware de la unidad de control MicroLogic Active y del módulo BCIM están actualizados y son compatibles entre sí.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable al puerto USB-C frontal de la unidad de control MicroLogic Active. |
|
2 |
Establezca una conexión. El software EcoStruxure Power Commission lee los parámetros de la unidad de control. |
|
3 |
En el software EcoStruxure Power Commission, utilice la matriz de estado/compatibilidad del firmware del sistema completo para visualizar:
Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea. |
|
4 |
Siga las acciones recomendadas para obtener un sistema compatible. |
Configuración de MicroLogic Active
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Compruebe la configuración con el software EcoStruxure Power Commission conectado a la unidad de control MicroLogic Active.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable al puerto USB-C frontal de la unidad de control MicroLogic Active. |
|
2 |
Establezca una conexión. El software EcoStruxure Power Commission lee los parámetros de la unidad de control. |
|
3 |
Compruebe que la configuración leída en la unidad de control coincide con los requisitos de la aplicación. Si es necesario, corrija la configuración con el software EcoStruxure Power Commission:
|
|
4 |
Compruebe que la fecha y la hora estén establecidas. Si es necesario, ajústelas con la HMI MicroLogic Active. |
|
5 |
Complete los datos del interruptor automático y el proyecto. |
|
6 |
Genere el informe del proyecto con el software EcoStruxure Power Commission y guarde o imprima el informe del proyecto según sus necesidades. |
PELIGRO