DOCA0284ES-03

Bloqueo de las pantallas aislantes

Descripción

Una cuña de enclavamiento bloquea la pantalla aislante en la posición cerrada de modo que un interruptor automático MasterPacT MTZ1 seccionable no se pueda conectar a su chasis.

Las pantallas aislantes superior e inferior se pueden bloquear de manera independiente.

Bloquear las pantallas aislantes

Coloque dos candados en las guías de enclavamiento de las pantallas superior e inferior para bloquear las pantallas.

Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones NVE35509.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?