DOCA0284ES-03

Dispositivo antierror

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Descripción

El aparato antierror restringe la instalación de un interruptor automático MasterPacT MTZ1 únicamente en un chasis con características compatibles.

El aparato antierror ofrece 35 combinaciones distintas que se pueden seleccionar de modo que un interruptor automático solo se pueda montar en un chasis con una combinación coincidente.

Accesorio

El uso del aparato antierror es opcional. Para cada interruptor automático se requiere un accesorio de aparato antierror.

Para obtener información sobre la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: NVE35465.

Asignación de pines de aparato antierror

En la ilustración siguiente se muestra la asignación de pines en el chasis y el interruptor automático, respectivamente.

La combinación de pines seleccionada en el chasis debe corresponderse con la seleccionada en el interruptor automático (consulte la tabla siguiente). Por ejemplo, la combinación 12 en el chasis se corresponde con la combinación CDE en el interruptor automático.

Los pines en el chasis están etiquetados como 1, 2, 3, 4, 5.

Los pines en el interruptor automático están etiquetados como A, B, C, D, E.

Combinaciones de pines recomendadas

A continuación se encuentran las combinaciones de pines recomendadas:

Pines en el chasis

Pines en el interruptor automático

Pines en el chasis

Pines en el interruptor automático

45

ABC

15

BCD

35

ABD

14

BCE

34

ABE

145

BC

345

AB

13

BDE

25

ACD

135

BD

24

ACE

134

BE

245

AC

12

CDE

23

ADE

125

CD

235

AD

124

CE

234

AE

123

DE

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?