DOCA0284ES-03

Cerrar el interruptor automático

@experts: Topic shared between DOCA0284, DOCA0285 and DOCA0266; indicate if comments do not apply to both guides

Condiciones de cierre

Para cerrar el interruptor automático, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

  • El interruptor automático está abierto (O).

  • El muelle resorte de cierre está cargado.

  • El interruptor automático está preparado para cerrar y se muestra OK.

NOTA: Una orden de apertura siempre tiene prioridad sobre una orden de cierre. El interruptor automático no se puede cerrar mientras se está recibiendo una orden de apertura. Si OK está tachado en el testigo de posición preparado para cerrar, se está recibiendo una orden de apertura (eléctrica o mecánica) que debe finalizarse para que se pueda mostrar OK.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático en caso de fallo eléctrico. Verifíquelo primero y, si es necesario, repare los equipos situados aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Cerrar el interruptor automático

En las tablas siguientes se muestran las distintas formas de cerrar el interruptor automático en los diferentes modos de control disponibles.

El interruptor automático se puede cerrar de las formas siguientes en todos los modos de control:

Tipo de cierre

Accesorios

Acción de cierre

Mecánico

Pulse el botón pulsador de cierre situado en la parte frontal del interruptor automático.

La acción de cierre se puede realizar si se cumplen las condiciones de cierre.

Botón pulsador externo

  • Botón pulsador externo conectado por el cliente

  • Bobina de cierre XF

  • Motorreductor MCH

Pulse el botón pulsador externo, que está conectado a la bobina de cierre XF a través del bornero del cliente.

Además, el interruptor automático se puede cerrar de las siguientes maneras si se ha configurado Auto Local o Auto Remote control mode.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No use el interruptor automático sin confirmar que no creará una situación de peligro.
  • No permita que ninguna persona trabaje en la red eléctrica sin haber verificado físicamente la ejecución correcta de las acciones locales o remotas del software para cerrar el interruptor automático o conectar el circuito eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Tipo de cierre

Modo de control

Accesorios

Acción de cierre

A través de la pantalla FDM121

Auto Local

  • Módulo BCIM

  • Bobina de cierre comunicante XF

  • Motorreductor MCH

  • Módulo de puerto ULP

Envíe un comando para cerrar el interruptor automático desde la pantalla FDM121 conectada localmente al interruptor automático a través del sistema ULP.

Esta acción de cierre solo se permite si se ha configurado Auto Local.

A través de la comunicación Modbus

Auto Remote

  • Módulo BCIM

  • Bobina de cierre comunicante XF

  • Motorreductor MCH

  • Módulo de puerto ULP

  • Interfaz IFE, EIFE o IFM, o servidor IFE

Envíe un comando de cierre del interruptor automático a través de la red de comunicación Modbus.

Esta acción de cierre solo se permite si se ha configurado Auto Remote control mode.

Consulte DOCA0384•• Interruptores automáticos MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Comunicación Modbus  -Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

Mediante las páginas web de IFE/EIFE

Auto Remote

  • Módulo BCIM

  • Bobina de cierre comunicante XF

  • Motorreductor MCH

  • Módulo de puerto ULP

  • Interfaz IFE o EIFE o servidor IFE

Envíe un comando de cierre al interruptor automático desde la página web de control de IFE/EIFE.

Esta acción de cierre solo se permite si se ha configurado Auto Remote control mode.

Consulte el documento correspondiente en Documentos relacionados al principio de esta guía:

  • DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario

  • DOCA0142•• Enerlin'X IFE - Ethernet Interfaz para un interruptor automático - Guía del usuario

  • DOCA0106•• Enerlin'X EIFE  - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ  - Guía del usuario

Si el aparato no se abre, consulte Detección y reparación de averías de MasterPacT MTZ.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?