DOCA0284ES-04

Búsqueda de la causa de un disparo o una alarma en casos críticos

@experts: Topic shared between DOCA0284, DOCA0285 and DOCA0266; indicate if comments do not apply to both guides

Definiciones

Al manipular el interruptor automático, el usuario se puede enfrentar a dos casos críticos:

  • El interruptor automático se ha disparado automáticamente y ha interrumpido la fuente de alimentación.

  • El interruptor automático no se ha disparado, pero la unidad de control MicroLogic Active ha detectado una alarma:

    • En el caso de una alarma de alta prioridad, la barra de estado se enciende en rojo, lo que indica que se requiere una acción correctiva urgente.

    • Para una alarma de prioridad media, la barra de estado está en naranja, lo que indica que hay que programar una acción correctiva.

Notificación de un disparo o una alarma

Un disparo o un evento de alarma se señalizan:

  • En la HMI de la unidad de control MicroLogic Active, mediante los indicadores LED de la causa de disparo o la barra de estado. Cuando la unidad de control recibe alimentación, en la pantalla se muestra un mensaje emergente en rojo o naranja.

  • Mediante el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE

En función de las opciones instaladas, un disparo o una alarma también se pueden indicar:

  • Mediante un contacto adicional de señalización de disparo por fallo SDE2

  • Por los canales de E/S BCIM

  • Mediante un correo electrónico enviado a través de la interfaz Ethernet IFE o EIFE

  • En un controlador remoto conectado a la red de comunicación (aplicación personalizada por el usuario)

  • En la pantalla FDM121

Las alarmas activas también se pueden consultar de las siguientes maneras:

  • En un smartphone con la EcoStruxure Power Device conectada a la unidad de control MicroLogic Active mediante conexión USB OTG.

  • En el software EcoStruxure Power Commission conectado a la unidad de control MicroLogic Active mediante conexión USB.

  • En páginas web de Panel Server y en controladores conectados a Panel Server, mediante comunicación inalámbrica Zigbee (solo la unidad de control MicroLogic Active AP/EP).

  • En las páginas web de EIFE o IFE.

Identificación de la causa de un disparo o una alarma con la unidad de control MicroLogic Active

En situaciones críticas, se puede identificar localmente la causa de un disparo o una alarma usando uno de los siguientes elementos:

  • El botón azul de restablecimiento de disparo por fallo en el interruptor automático. Si el botón de restablecimiento de disparo por fallo ha saltado, el disparo ha tenido lugar.

  • Los indicadores de la unidad de control MicroLogic Active.

  • Un smartphone con la EcoStruxure Power Device instalada para consultar la causa del disparo, el contexto del disparo o la alarma y el ID del interruptor automático:

    • A través de NFC

    • A través de la conexión USB OTG

A Botón azul de restablecimiento de disparo por fallo

B Indicadores LED de causa del disparo

C Indicador LED Ready

D Barra Status

E Pantalla de MicroLogic Active

Disponibilidad de datos de diagnóstico tras un disparo

Los datos de diagnóstico están disponibles cuando la unidad de control MicroLogic Active está encendida.

Si se interrumpe el suministro eléctrico de la unidad de control MicroLogic Active, utilice una batería portátil para poder acceder a los datos de diagnóstico. Conecte la batería portátil al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active.

Cuando la unidad de control MicroLogic Active recibe alimentación externa, la disponibilidad de los datos de diagnóstico depende del estado de funcionamiento de MicroLogic Active:

  • Si la unidad de control MicroLogic Active funciona correctamente, están disponibles todos los datos de diagnóstico.

  • Si la unidad de control MicroLogic Active no funciona correctamente, no hay ningún dato disponible directamente. Sin embargo, pueden extraerse algunos datos usando la función NFC con la EcoStruxure Power Device.

Los indicadores LED de causa del disparo están alimentados por la batería de litio interna de la unidad MicroLogic Active y permanecen encendidos durante 2 horas cuando la unidad de control no recibe otra alimentación. Para volver a activar los indicadores LED de causa del disparo tras 2 horas, pulse el Botón .

Ejemplos de pantallas de disparo y alarma

Se muestran tres tipos de mensajes emergentes en función de la gravedad del evento.

Tipo de mensaje

Descripción

Ejemplo

Disparo

Aparece un mensaje de disparo en una pantalla roja.

Alarma de gravedad alta

Aparece un mensaje de alarma en una pantalla roja.

Alarma de gravedad media

Aparece un mensaje de alarma en una pantalla naranja.

Usar la pantalla y los indicadores LED para identificar la causa de un disparo

El interruptor automático se ha disparado automáticamente, se ha interrumpido la alimentación y ha saltado el botón azul de restablecimiento de disparo por fallo.

Los indicadores LED relacionados con la causa del disparo parpadean en rojo.

Descripción

Pantalla

Visualización del indicador LED de causa del disparo y el estado

Descripción del indicador LED de causa del disparo y el estado

Fallo eléctrico en la red

Aparece un mensaje de disparo en una pantalla roja.

Indicador LED Ready (Preparado): verde intermitente

Barra Status (Estado): rojo parpadeante

Indicador LED ERMS: apagado

Indicador LED relacionado con la causa del disparo: rojo parpadeante

Incidencia grave de la unidad de control MicroLogic Active detectada durante la comprobación automática

Aparece un mensaje de disparo en una pantalla roja.

Indicador LED Ready: apagado

Barra Status (Estado): rojo parpadeante

Indicador LED ERMS: apagado

Todos los indicadores LED de causa del disparo: rojo parpadeante

Usar la pantalla y los indicadores LED para identificar la causa de una alarma

El interruptor automático no se ha disparado, pero la barra de estado MicroLogic Active está encendida.

El indicador LED de causa del disparo L puede estar en rojo.

Descripción

Pantalla

Visualización del indicador LED de causa del disparo y el estado

Descripción del indicador LED de causa del disparo y el estado

Alarma de gravedad alta

Aparece un mensaje de alarma en una pantalla roja.

Indicador LED Ready (Preparado): verde intermitente

Barra Status (Estado): rojo fijo

Indicador LED ERMS: apagado

Todos los indicadores LED de causa del disparo apagados

Alarma de sobrecarga: corriente de fase > 105 % Ir

Aparece un mensaje de alarma en una pantalla roja.

Indicador LED Ready (Preparado): verde intermitente

Barra Status (Estado): rojo fijo

Indicador LED ERMS: apagado

Indicador LED de causa del disparo L: encendido

Alarma de gravedad media

Aparece un mensaje de alarma en una pantalla naranja.

Indicador LED Ready (Preparado): verde intermitente

Barra Status (Estado): naranja fijo

Indicador LED ERMS: apagado

Todos los indicadores LED de causa del disparo apagados

Prealarma de sobrecarga: 90 % Ir < corriente < 105 % Ir

Aparece un mensaje de alarma en una pantalla naranja.

Indicador LED Ready (Preparado): verde intermitente

Barra Status (Estado): naranja fijo

Indicador LED ERMS: apagado

Indicador LED de causa del disparo L: rojo fijo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?