辅助装置 NIII_Z_2:在 0.85 Un 下检查 XF 合闸线圈的合闸操作
安全说明
![]() |
---|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
![]() |
---|
设备掉落风险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
过程定义
过程特性 |
描述 |
---|---|
操作 |
检查在 0.85 Un 下利用 XF 合闸线圈进行的设备合闸。 |
目标 |
确认设备在 Umin 下电动合闸。 |
频率 |
|
特殊条件 |
将 XF 合闸线圈连接到外部电源。 |
必要的工具 |
|
|
初步条件
设备必须符合下面规定的条件。请参阅 MasterPacT MTZ 用户指南以找到操作设备说明。
设备安装类型 |
极位置 |
机构 |
抽架中的设备位置 |
---|---|---|---|
固定式 |
分闸 |
储能 |
N/A |
抽出式 |
分闸 |
储能 |
从抽架拆除 |
XF 合闸线圈接线图
利用 XF 合闸线圈的合闸程序
![]() |
---|
存在电击危险
在使用可调节的外部电源时,采取适当措施,以防触电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
开始此项检查之前,建议先根据规程机构 NII_Z_1执行数次电动分合闸操作。
步骤 |
操作 |
纠正措施 |
---|---|---|
1 |
断开客户自有端子块上的电源线连接。 |
|
2 |
根据以上相应接线图连接可调外部电源和外部按钮。 |
|
3 |
将外部电源电压设置为 0.85 Un(Un = 客户自备辅助电源的电压)。 |
|
4 |
按下外部按钮,使设备合闸。 设备继而合闸。 |
如果设备未合闸,则:
如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
5 |
根据初始接线重新连接客户自有端子块。 |
|
6 |
确认设备根据规程“机构 NII_Z_1”进行电动合闸。 |