DOCA0103ES-07

Aparatos auxiliares NIII_Z_2: Compruebe el funcionamiento de cierre con una bobina de cierre XF a 0,85 Un.

Indicaciones de seguridad

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o su equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • A no ser que se especifique otra cosa en los procedimientos de mantenimiento, todas las operaciones (inspección, pruebas y mantenimiento preventivo) se deben realizar con el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares desenergizados.
  • Compruebe que el aparato y el chasis no reciban energía en los terminales de subida y bajada.
  • Use siempre un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares estén desenergizados.
  • Instale barreras de seguridad y coloque señales de peligro.
  • Durante las pruebas, está totalmente prohibido tocar el aparato, el chasis o los conductores mientras se aplica tensión.
  • Antes de encender este equipo, compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado y que el aparato esté abierto (posición OFF).
  • Antes de encender este equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas.
  • Antes de encender este equipo, tenga en cuenta los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
RIESGO DE CAÍDA DEL APARATO
  • Asegúrese de que el equipo de elevación tiene la capacidad suficiente para el aparato que desea elevar.
  • Para utilizar el equipo de elevación, siga las instrucciones del fabricante.
  • Lleve puestos casco, calzado de seguridad y guantes pesados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Definición del procedimiento

Características del procedimiento

Descripción

Acción

Compruebe el cierre del dispositivo con la bobina de cierre XF a 0,85 Un.

Objetivo

Verifique que el aparato se cierre de manera eléctrica en Umin.

Frecuencia

Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento intermedio del usuario final.

Indicaciones especiales

Conecte la bobina de cierre XF a una fuente de alimentación externa.

Herramientas necesarias

  • Fuente de alimentación externa ajustable

  • Voltímetro

  • Botón pulsador externo

Documentos relacionados

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidades de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - MN-MX-XF - Comunicar las bobinas de disparo con la función de diagnóstico - Hoja de instrucciones

Condiciones preliminares

El dispositivo debe cumplir con las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento del aparato en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.

Tipo de instalación del aparato

Posición de los polos

Mecanismo

Posición del aparato en el chasis

Fijo

Abiertos

Cargado

N/A

Seccionable

Abiertos

Cargado

Extraído del chasis

Diagrama de cableado de la bobina de cierre XF

 

Bobina de cierre XF estándar

Bobina de cierre XF comunicante

Procedimiento de cierre con la bobina de cierre XF

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando utilice la fuente de alimentación externa ajustable, tome todas las medidas adecuadas de protección contra descargas eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Antes de iniciar esta comprobación, se recomienda ejecutar varios ciclos de apertura y cierre eléctricos según el procedimiento Mecanismo NII_Z_1.

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Desconecte los cables de suministro de los terminales del cliente.

 

2

Conecte la fuente de alimentación externa ajustable y el botón pulsador externo según el diagrama de cableado correspondiente indicado anteriormente.

 

3

Ajuste la tensión de la fuente de alimentación externa en 0,85 Un (Un = tensión auxiliar del cliente).

 

4

Pulse el botón pulsador externo para cerrar el aparato.

El aparato se cierra.

Si el aparato no se cierra:

  1. Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación no sea inferior a 0,85 Un y repita el procedimiento.

  2. Si el aparato sigue sin cerrarse, sustituya la bobina de cierre XF (consulte MasterPacT MTZ - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones).

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

5

Vuelva a conectar los terminales del cliente según el cableado inicial.

 

6

Compruebe que el aparato se cierre eléctricamente según el procedimiento Mecanismo NII_Z_1.

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?