DOCA0103FR-07

Auxiliaires NIII_Z_2 : Vérifier la manœuvre de fermeture avec le déclencheur voltmétrique de fermeture XF à 0,85 Un

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
  • Vérifiez que la capacité du dispositif de levage est suffisante pour l'appareil.
  • Suivez les instructions du constructeur pour utiliser l'équipement de levage.
  • Portez un casque de protection, des chaussures de sécurité et des gants résistants.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

Vérifier la fermeture de l'appareil avec le déclencheur voltmétrique de fermeture XF à 0,85 Un.

Objectif

Vérifier que l'appareil se ferme électriquement à Umin.

Fréquence

Reportez-vous à la fréquence recommandée pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur.

Clauses particulières

Raccorder le déclencheur voltmétrique de fermeture XF à une alimentation externe.

Outillage nécessaire

  • Alimentation externe réglable

  • Voltmètre

  • Bouton-poussoir externe

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF - Instruction de service

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF communicants avec fonction de diagnostic - Instruction de service

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

Ouverts

Armé

N/A

Débrochable

Ouverts

Armé

Extrait du châssis

Schéma de câblage du déclencheur voltmétrique de fermeture XF

 

Déclencheur voltmétrique de fermeture XF standard

Déclencheur voltmétrique de fermeture XF communicant

Procédure de fermeture avec le déclencheur voltmétrique de fermeture XF

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Si vous utilisez une alimentation externe réglable, prenez toutes les précautions nécessaires pour vous protéger des risques d'électrocution.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Avant toute chose, il est recommandé d'effectuer quelques cycles d'ouverture et de fermeture électriques, conformément à la procédure Mécanisme NII_Z_1.

Etape

Action

Action corrective

1

Débrancher les fils d'alimentation sur le bornier client.

 

2

Raccorder l'alimentation externe réglable et le bouton-poussoir externe, selon le schéma de câblage correspondant ci-dessus.

 

3

Régler la tension de l'alimentation externe sur 0,85 Un (Un = tension auxiliaire client).

 

4

Appuyer sur le bouton-poussoir externe pour fermer l’appareil.

L'appareil se ferme.

Si l'appareil ne se ferme pas :

  1. Vérifier que la tension d'alimentation n'est pas inférieure à 0,85 Un et exécuter à nouveau la procédure.

  2. Si l'appareil ne se ferme toujours pas, remplacer le déclencheur voltmétrique de fermeture XF (voir MasterPacT MTZ - - Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF - Instruction de service).

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

5

Rebrancher le bornier client conformément au câblage initial.

 

6

Vérifier que l'appareil se ferme électriquement, conformément à la procédure Mécanisme NII_Z_1.

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?