DOCA0103FR-07

Auxiliaires NII_Z_1 : Vérification du câblage et de l'isolement auxiliaires

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

Vérifier visuellement le câblage externe et interne et l'isolation des auxiliaires de commande et de signalisation.

Objectif

Vérifier la continuité électrique des circuits auxiliaires et la robustesse des contacts.

Fréquence

Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur.

Clauses particulières

Outillage nécessaire

Tournevis plat de 3 mm

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bornes auxiliaires - Instruction de service

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

Ouverts

Désarmé

N/A

Débrochable

Ouverts

Désarmé

Débroché

Vérification du câblage du bornier et des connecteurs

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Utiliser un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'entrée de mesure de la tension de PTE est hors tension (V1, V2, V3 sur bornier UC4, VN sur bornier UC3).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Etape

Action

Action corrective

1

Retirer le capot sur bornier fils fins d'un appareil débrochable, s'il est présent.

 

2

Vérifier que le câblage externe est solidement raccordé aux bornes.

Si la connexion est lâche, remplacer les borniers (voir le document MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bornes auxiliaires - Instruction de service).

Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

3

Contrôler visuellement l'isolation du câblage externe.

Si l'isolation est craquelée ou endommagée, remplacer les fils.

4

Vérifier sur les borniers l'absence de déformation, dommage ou changement de couleur, caractéristique d'un échauffement.

En cas de changement de couleur, remplacer les borniers (consulter le document MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bornes auxiliaires - Instruction de service).

5

Pour les appareils débrochables MasterPacT MTZ2/MTZ3, retirer la plaque d'identification des borniers.

 

6

Vérifier la tenue et l'isolation des fils entre les deux parties des borniers.

En cas de tenue insuffisante ou de craquelures/dommages sur l'isolation des fils, remplacer les borniers (consulter le document MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bornes auxiliaires - Instruction de service).

7

Vérifier le montage des connecteurs sur la barre transversale auxiliaire.

  • Si un connecteur est endommagé, remplacer le bornier (consulter le document MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bornes auxiliaires - Instruction de service).

  • Si la barre transversale est endommagée, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

8

Pour un appareil avec module à port ULP, consulter la section Vérification des connexions sur le module à port ULP en option.

Pour un appareil avec interface EIFE, consulter la section Vérification des connexions sur l'interface EIFE en option.

 

9

Remettre en place la plaque d'identification du bornier et le capot sur bornier fils fins.

 

Vérification des connexions sur le module à port ULP en option

Etape

Action

Action corrective

1

Vérifier le raccordement de l'alimentation 24 Vcc sur le module à port ULP.

  • Si le câble est lâche, le resserrer.

  • Si l'isolation du câble est craquelée ou endommagée, remplacer le câble.

    Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

2

Vérifier le raccordement des cordons ULP sur le module à port ULP.

Si une attache est endommagée sur un connecteur RJ45, remplacer le cordon ULP.

Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

3

Vérifier l'isolation du cordon ULP.

Si l’isolation est craquelée ou endommagée d'une autre façon, remplacer le cordon ULP.

Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

Vérification des connexions sur l'interface EIFE en option

Etape

Action

Action corrective

1

Vérifier la connexion du cordon ULP sur l'interface EIFE.

  • Si le câble est lâche, le resserrer.

  • Si l'isolation du câble est craquelée ou endommagée d'une autre façon, remplacer le câble.

  • Si l'attache est endommagée sur le connecteur, remplacer le câble.

Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

2

Vérifier les connexions des câbles Ethernet sur l'interface EIFE.

Si une attache est endommagée sur un connecteur RJ45, remplacer le câble Ethernet.

3

Vérifier l'isolation des câbles Ethernet.

Si l’isolation est craquelée ou endommagée d'une autre façon, remplacer le câble Ethernet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?