DOCA0103ES-07

Aparatos auxiliares NII_Z_1: Comprobación del cableado auxiliar y el aislamiento

Indicaciones de seguridad

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o su equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • A no ser que se especifique otra cosa en los procedimientos de mantenimiento, todas las operaciones (inspección, pruebas y mantenimiento preventivo) se deben realizar con el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares desenergizados.
  • Compruebe que el aparato y el chasis no reciban energía en los terminales de subida y bajada.
  • Use siempre un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares estén desenergizados.
  • Instale barreras de seguridad y coloque señales de peligro.
  • Durante las pruebas, está totalmente prohibido tocar el aparato, el chasis o los conductores mientras se aplica tensión.
  • Antes de encender este equipo, compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado y que el aparato esté abierto (posición OFF).
  • Antes de encender este equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas.
  • Antes de encender este equipo, tenga en cuenta los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Definición del procedimiento

Características del procedimiento

Descripción

Acción

Compruebe visualmente el cableado externo e interno y el aislamiento de los aparatos auxiliares de control y señalización.

Objetivo

Verifique la continuidad eléctrica de los circuitos auxiliares y la solidez de los contactos.

Frecuencia

Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento rutinario del usuario final.

Indicaciones especiales

Herramientas necesarias

Destornillador plano, 3 mm

Documentos relacionados

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidades de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Terminales auxiliares - Hoja de instrucciones

Condiciones preliminares

El dispositivo debe cumplir con las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento del aparato en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.

Tipo de instalación del aparato

Posición de los polos

Mecanismo

Posición del aparato en el chasis

Fijo

Abiertos

Descargado

N/A

Seccionable

Abiertos

Descargado

Desconectado

Comprobación del cableado de los terminales y conectores

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Utilice un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la entrada de medición de tensión PTE esté deenergizada (V1, V2, V3 en el bornero UC4 y VN en el bornero UC3).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Retire la tapa de la regleta de bornes auxiliar de un aparato seccionable si está presente.

 

2

Compruebe que el cableado externo está conectado de forma segura a los terminales.

Si la conexión está floja, sustituya los terminales (consulte MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Terminales auxiliares - Hoja de instrucciones).

Consulte el MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo para obtener información sobre las piezas de recambio.

3

Compruebe visualmente el aislamiento del cableado externo.

Si el aislamiento del cable está agrietado o dañado, sustituya los cables.

4

Compruebe si hay deformaciones, daños o cambios de color en los terminales, que indican un aumento de temperatura anómalo.

Si hay un cambio de color, sustituya los terminales (consulte MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Terminales auxiliares - Hoja de instrucciones).

5

En el caso de un aparato seccionable MasterPacT MTZ2/MTZ3, retire la placa de identificación de los terminales.

 

6

Compruebe la conexión y el aislamiento del cable entre las dos partes de los terminales.

Si la conexión está floja o el aislamiento del cable está agrietado o dañado, sustituya los terminales (consulte MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Terminales auxiliares - Hoja de instrucciones).

7

Compruebe el montaje de los conectores en el travesaño auxiliar.

  • Si hay un conector dañado, sustituya los terminales (consulte MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Terminales auxiliares - Hoja de instrucciones).

  • Si el travesaño está dañado, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

8

En el caso de un aparato con módulo de puerto ULP, consulte Comprobación de las conexiones en el módulo de puerto ULP opcional.

En el caso de un aparato con interfaz EIFE, consulte Comprobación de las conexiones en el módulo de puerto EIFE opcional.

 

9

Vuelva a colocar la placa de identificación de los terminales y la tapa de la regleta de bornes auxiliar en su sitio.

 

Comprobación de las conexiones en el módulo de puerto ULP opcional

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Compruebe la conexión de la fuente de alimentación de 24 V CC en el módulo de puerto ULP.

  • Si el cable está flojo, apriételo.

  • Si el aislamiento del cable está agrietado o dañado, sustituya el cable.

    Consulte el MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo para obtener información sobre las piezas de recambio.

2

Compruebe la conexión de los cables ULP en el módulo de puerto ULP.

Si la clavija del conector RJ45 está dañada, sustituya el cable ULP.

Consulte el MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo para obtener información sobre las piezas de recambio.

3

Compruebe el aislamiento del cable ULP.

Si el aislamiento del cable está agrietado o dañado, sustituya el cable ULP.

Consulte el MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo para obtener información sobre las piezas de recambio.

Comprobación de las conexiones en la interfaz EIFE opcional

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Compruebe la conexión del cable ULP en la interfaz EIFE.

  • Si el cable está flojo, apriételo.

  • Si el aislamiento del cable está agrietado o dañado, sustituya el cable.

  • Si la clavija del conector está dañada, sustituya el cable.

Consulte el MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo para obtener información sobre las piezas de recambio.

2

Compruebe las conexiones de los cables Ethernet en la interfaz EIFE.

Si la clavija del conector RJ45 está dañada, sustituya el cable Ethernet.

3

Compruebe el aislamiento del cable Ethernet.

Si el aislamiento del cable está agrietado o dañado, sustituya el cable Ethernet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?