Verrouillage de l'appareil NII_Z_2 : Actionner les cadenas de l'appareil
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédure
|
Caractéristiques de la procédure |
Description |
|---|---|
|
Action |
Vérifier le verrouillage et le déverrouillage de l'appareil avec les cadenas. |
|
Objectif |
Vérifier le fonctionnement des cadenas avec l'accessoire de verrouillage en position ouvert VCPO (en option). |
|
Fréquence |
Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur. |
|
Clauses particulières |
– |
|
Outillage nécessaire |
Cadenas avec manille de 5 à 8 mm de diamètre |
|
Conditions préliminaires
L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.
|
Type d'installation de l'appareil |
Position des pôles |
Mécanisme |
Position de l'appareil dans le châssis |
|---|---|---|---|
|
Fixe |
Ouverts |
Désarmé |
N/A |
|
Débrochable |
Ouverts |
Désarmé |
Débroché |
Vérification du verrouillage de l'appareil en position ouvert
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Appuyer sur le bouton-poussoir d'ouverture pour ouvrir l'appareil. |
|
|
2 |
Sortir l'étrier de l'accessoire de verrouillage en position ouvert. |
Si l'étrier du cadenas refuse de sortir, vérifier que le support de la serrure est correctement installé (consulter le document MasterPacT MTZ - Verrouillage en position ouvert VCPO et support BPFE - Instruction de service). Reprendre ensuite la procédure depuis le début. Remplacer le support de la serrure s'il est endommagé. Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue. |
|
3 |
Installer le cadenas. |
|
|
4 |
Armer le mécanisme pour émettre une commande de fermeture. |
|
|
5 |
Si l'appareil est équipé d'un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, le connecter à l'alimentation avec sa tension nominale ou retirer le déclencheur voltmétrique MN. |
|
|
6 |
Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture. L’appareil ne doit pas se fermer. |
Si l'appareil se ferme, vérifier que le support de la serrure est correctement installé (consulter le document MasterPacT MTZ - Verrouillage en position ouvert VCPO et support BPFE - Instruction de service). Reprendre ensuite la procédure depuis le début. Remplacer le support de la serrure s'il est endommagé. Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
Vérification du déverrouillage de l'appareil
Avant toute chose, vérifier que l'appareil est cadenassé en position ouvert.
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Retirer le cadenas de l'étrier.
|
Si l'étrier ne se rétracte pas totalement, remplacer le support de la serrure. |
|
2 |
Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture pour fermer l'appareil. L’appareil se ferme. |
Si l'appareil ne se ferme pas, vérifier que le support de la serrure est correctement installé (consulter le document MasterPacT MTZ - Verrouillage en position ouvert VCPO et support BPFE - Instruction de service). Reprendre ensuite la procédure depuis le début. Remplacer le support de la serrure s'il est endommagé. Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
3 |
Lorsque l'appareil est fermé, vérifier que l'étrier refuse de sortir. |
Si l'étrier sort, remplacer le support de la serrure. |
DANGER