DOCA0103ES-07

Enclavamiento del dispositivo NII_Z_2: Funcionamiento de los candados del dispositivo

Indicaciones de seguridad

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o su equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • A no ser que se especifique otra cosa en los procedimientos de mantenimiento, todas las operaciones (inspección, pruebas y mantenimiento preventivo) se deben realizar con el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares desenergizados.
  • Compruebe que el aparato y el chasis no reciban energía en los terminales de subida y bajada.
  • Use siempre un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares estén desenergizados.
  • Instale barreras de seguridad y coloque señales de peligro.
  • Durante las pruebas, está totalmente prohibido tocar el aparato, el chasis o los conductores mientras se aplica tensión.
  • Antes de encender este equipo, compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado y que el aparato esté abierto (posición OFF).
  • Antes de encender este equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas.
  • Antes de encender este equipo, tenga en cuenta los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Definición del procedimiento

Características del procedimiento

Descripción

Acción

Compruebe el bloqueo y desbloqueo del aparato con candados.

Objetivo

Verificar el funcionamiento de los candados con el accesorio de enclavamiento en posición "abierto" VCPO opcional.

Frecuencia

Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento rutinario del usuario final.

Indicaciones especiales

Herramientas necesarias

Candado con un diámetro de 5-8 mm

Documentos relacionados

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidades de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ1 - Enclavamiento en posición ABIERTO VCPO y compatibilidad con BPFE - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Enclavamiento en posición ABIERTO VCPO y compatibilidad con BPFE - Hoja de instrucciones

Condiciones preliminares

El dispositivo debe cumplir con las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento del aparato en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.

Tipo de instalación del aparato

Posición de los polos

Mecanismo

Posición del aparato en el chasis

Fijo

Abiertos

Descargado

N/A

Seccionable

Abiertos

Descargado

Desconectado

Comprobación del bloqueo del aparato en posición abierta

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Pulse el botón pulsador de apertura para abrir el aparato.

 

2

Extraiga el tirador del accesorio de enclavamiento en posición "abierto".

Si no puede extraer la lengüeta de cierre, compruebe que el soporte de bloqueo esté bien instalado (consulte MasterPacT MTZ - Enclavamiento en posición ABIERTO VCPO y compatibilidad con BPFE - Hoja de instrucciones). A continuación, repita el procedimiento.

Si el soporte de bloqueo está dañado, sustitúyalo.

Consulte el MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo para obtener información sobre las piezas de recambio.

3

Instale el candado.

 

4

Cargue el mecanismo para poder dar una orden de cierre.

 

5

Si el aparato está equipado con una bobina de disparo por infratensión MN, conéctela a la fuente de alimentación con su tensión nominal o extraiga la bobina de disparo por infratensión MN.

 

6

Pulse el botón pulsador de cierre.

El aparato no se debe cerrar.

Si el aparato se cierra, compruebe que el soporte de bloqueo esté bien instalado (consulte MasterPacT MTZ - Enclavamiento en posición ABIERTO VCPO y compatibilidad con BPFE - Hoja de instrucciones). A continuación, repita el procedimiento.

Si el soporte de bloqueo está dañado, sustitúyalo.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

Comprobación del desbloqueo del aparato

Antes de iniciar esta comprobación, compruebe que el aparato está bloqueado en la posición abierta.

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Extraiga el candado de la lengüeta de cierre.

  • Para MasterPacT MTZ1: empuje la lengüeta.

  • Para MasterPacT MTZ2/MTZ3: la lengüeta se retrae automáticamente.

Si la lengüeta no se retrae por completo, sustituya el soporte de bloqueo.

2

Pulse el botón pulsador de cierre para cerrar el aparato.

El aparato se cierra.

Si el aparato no se cierra, compruebe que el soporte de bloqueo esté bien instalado (consulte MasterPacT MTZ - Enclavamiento en posición ABIERTO VCPO y compatibilidad con BPFE - Hoja de instrucciones). A continuación, repita el procedimiento.

Si el soporte de bloqueo está dañado, sustitúyalo.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

3

Con el aparato cerrado, compruebe que la lengüeta de cierre no puede extraerse.

Si la lengüeta se puede extraer, sustituya el soporte de bloqueo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?