Appareil NII_Z_1 : Vérifier l'état général de l'appareil
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédure
|
Caractéristiques de la procédure |
Description |
|---|---|
|
Action |
Vérifier visuellement l'absence de signes de vieillissement ou d'altération sur les différentes parties de l'appareil |
|
Objectif |
Vérifier l’état général de l’appareil, en cours d'exploitation ou après un stockage prolongé. |
|
Fréquence |
Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur. |
|
Clauses particulières |
– |
|
Outillage nécessaire |
– |
|
Conditions préliminaires
L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.
|
Type d'installation de l'appareil |
Position des pôles |
Mécanisme |
Position de l'appareil dans le châssis |
|---|---|---|---|
|
Fixe |
Ouverts |
Désarmé |
N/A |
|
Débrochable |
Ouverts |
Désarmé |
Débroché |
Vérification du capot de l'appareil
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Vérifier la présence de toutes les vis sur le capot :
|
S'il manque des vis, remplacer le capot (consulter le document MasterPacT MTZ 3P/4P - Capot avant - Instruction de service). Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue. |
|
2 |
Vérifier que le capot ne présente pas de traces de craquelure, de fente ou de déformation. |
Si le capot est endommagé, prévoir son remplacement (consulter le document MasterPacT MTZ 3P/4P - Capot avant - Instruction de service). Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue. |
|
3 |
Vérifier que les étiquettes d'identification sont présentes sur l'appareil et le châssis : |
Pour remplacer la plaque signalétique, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
4 |
Si l’étiquette est présente, vérifier qu’elle indique la date de la dernière opération de maintenance. |
Vérification de l'unité de contrôle MicroLogic X
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Vérifier que le capot transparent est en place. |
|
|
2 |
Pour ouvrir le capot transparent, appuyer sur l'angle droit supérieur. NOTE: Le
capot transparent doit être ouvert pour permettre la modification
des réglages de protection localement ou l'accès au port
mini USB situé à l'avant de l'unité
de contrôle MicroLogic X.
A la fin de chaque vérification utilisant le port mini-USB :
Le capot n'a pas besoin d'être ouvert pour la modification à distance des paramètres de protection. |
|
|
3 |
Appuyer brièvement (moins de 1 s) sur le bouton de test/acquittement et vérifier que les quatre voyants de cause de déclenchement et le voyant (rouge) Service s'allument. |
NOTE: Si les voyants s'allument tour à tour,
le voyant rouge Service reste allumé jusqu'à ce que la batterie
soit remplacée ou vide.
Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
4 |
Raccorder l'unité de contrôle MicroLogic X à une alimentation. Par exemple, connectez la batterie externe Mobile Power Pack au port USB de l'MicroLogic X. |
|
|
5 |
Vérifier que le voyant Ready clignote, indiquant que la chaîne de détection des défauts fonctionne correctement. |
Si le voyant ne clignote pas et qu'aucun message d'événement ne s'affiche sur l'unité de contrôle, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
6 |
Appuyer sur le bouton Bluetooth et vérifier que le bouton Bluetooth s'allume. |
Si le voyant ne s'allume pas, remplacer l'écran de l'unité de contrôle MicroLogic X (consulter le document MicroLogic X - Afficheur embarqué - Instruction de service). |
|
7 |
Vérifier la lisibilité des données et des paramètres affichés sur l'écran de l'unité MicroLogic X. NOTE: Les
fonctions de protection restent opérationnelles lorsque l'écran
de l'unité MicroLogic X ne fonctionne pas correctement. Les paramètres et les
données sont consultables sur d'autres interfaces, comme le logiciel EcoStruxure Power
Commission.
|
Si l'affichage n'est pas lisible ou si les boutons contextuels ne fonctionnent pas correctement, remplacer l'écran MicroLogic X (voir MicroLogic X - Afficheur embarqué - Instruction de service). |
Nettoyage de l’appareil
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Ne jamais utiliser de produits de nettoyage sous pression
ou de produits contenant des solvants (trichloroéthane ou trichloroéthylène)
tels que WD40.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Les produits de nettoyage sous pression peuvent provoquer les problèmes suivants :
-
Elimination de la graisse au niveau des points de lubrification inaccessibles. Ces zones sont graissées pour la durée de vie de l'équipement et ne peuvent pas être regraissées.
-
Corrosion des zones non regraissées.
-
Détériorations dues à la pression du jet.
-
Risque d'échauffement dû à la présence de solvant isolant sur les zones de contact.
-
Elimination des protections spéciales.
-
Altération des matières plastiques.
|
Etape |
Action |
Commentaire |
|---|---|---|
|
1 |
Nettoyer l’appareil avec un chiffon propre et sec ou un pinceau. |
En cas de poussière excessive, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
Vérification du boîtier de l'appareil et du châssis pour un appareil débrochable
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Rechercher les fissures et les changements de couleur. |
En cas de fissures ou de changement de couleur, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
2 |
Rechercher des traces de fumée noire (indiquant un déclenchement par court-circuit) autour des chambres de coupure et sur les côtés. NOTE: Sur
un appareil fixe, retirer au besoin les supports supplémentaires.
|
En cas de traces de fumée noire, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
Vérification des connexions
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Rechercher visuellement un changement de couleur sur les bornes de l'appareil, indiquant un échauffement anormal. |
En cas de changement de couleur sur les bornes de l'appareil, exécuter la procédure Raccordements de puissance NIII_Z_1 si vous êtes qualifié. Sinon, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
2 |
Vérifier visuellement l'état de l'isolation du câble (par exemple, changement de couleur, fissure ou diminution de taille). |
En cas d'altération de l’isolation des câbles, exécuter la procédure Raccordements de puissance NIII_Z_1 si vous êtes qualifié. Sinon, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
Vérification des connexions dans les atmosphères corrosives
Dans le cas d'environnements corrosifs, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.
Par exemple, les appareils peuvent être utilisés en présence de dioxyde de soufre (SO2) ou de sulfure d'hydrogène (H2S) : aciéries, papeteries, usines de fibres synthétiques, raffineries, usines chimiques traitant le soufre. Les substances chimiques corrosives peuvent avoir un impact sur l'intégrité de l'appareil :
-
Une hausse de température excessive peut déclencher une sulfuration (oxydation) de l'argent et la destruction des contacts.
-
En présence de SO2 et de H2S, les contacts en argent massif ou plaqués noircissent, ce qui augmente leur résistance et leur température.
DANGER