DOCA0103FR-07

Mécanisme NII_Z_2 : Charger électriquement l'appareil avec le motoréducteur MCH

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

  • Vérifier le fonctionnement du motoréducteur MCH et son temps d'armement.

  • Vérifier le fonctionnement du contact CH du motoréducteur MCH.

  • Vérifier le nombre de manoeuvres d'armement du motoréducteur MCH à partir d'un appareil mobile.

Objectif

Vérifier que l'appareil se charge électriquement.

Fréquence

Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur.

Clauses particulières

Connecter le motoréducteur MCH à l'alimentation.

Outillage nécessaire

  • Chronomètre

  • Ohmmètre

  • Bornier LV847074SP

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ - MicroLogic X - Unité de contrôle - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance

  • MasterPacT MTZ1 - Motoréducteur MCH - Instruction de service pour les limites d'utilisation

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Motoréducteur MCH - Instruction de service

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bornes auxiliaires - Instruction de service

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

Ouverts

Désarmé

N/A

Débrochable

Ouverts

Désarmé

Test

Schéma de câblage du motoréducteur MCH

Définition du temps d'armement du motoréducteur MCH

Le temps d'armement correspond au temps entre la commande de fermeture et le moment où le mécanisme est complètement armé.

Le temps d'armement pendant l'opération de fermeture ne dépasse pas 6 secondes.

Vérification du fonctionnement du motoréducteur MCH et du contact CH

Etape

Action

Action corrective

1

Couper l'alimentation du motoréducteur MCH.

 

2

Effectuer un cycle ouverture/fermeture/ouverture pour désarmer le mécanisme.

 

3

Avec l'appareil en position ouvert et le mécanisme désarmé, vérifier la continuité électrique entre les bornes B1 et B2 et la non-continuité électrique entre les bornes B1 et B3.

En cas de non-continuité électrique entre les bornes B1 et B2 ou de continuité électrique entre les bornes B1 et B3 :

  • Pour un appareil fixe : remplacer le motoréducteur MCH (voir MasterPacT MTZ - Motoréducteur MCH - Instruction de service) et exécuter à nouveau la procédure.

  • Pour un appareil débrochable, vérifier que le motoréducteur MCH fonctionne correctement en procédant comme suit :

    1. Mettre l'appareil en position extrait.

    2. Insérer un bornier LV847074SP dans l'emplacement approprié sur l'appareil.

    3. Vérifier la continuité électrique entre les bornes B1 et B2 et la non-continuité entre les bornes B1 et B3 directement sur le bornier LV847074SP.

    • Si le résultat de la vérification est correct, remplacer le bornier auxiliaire (voir MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bornes auxiliaires - Instruction de service) et exécuter à nouveau la procédure avec l'appareil en position test.

    • Si le résultat de la vérification est incorrect, remplacer le motoréducteur MCH et exécuter à nouveau la procédure avec l'appareil en position test.

Pour les pièces de rechange, consultez le MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

4

Armer manuellement le mécanisme.

 

5

Rétablir l'alimentation électrique du motoréducteur MCH.

 

6

Lancer le chronomètre en appuyant sur le bouton-poussoir de fermeture.

L’appareil se ferme et le mécanisme est armé automatiquement.

Si l'appareil ne se ferme pas, consulter l'annexe de dépannage.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

7

Arrêter le chronomètre lorsque le mécanisme est totalement armé.

 

8

Vérifier le temps d'armement du mécanisme : il ne doit pas dépasser 6 secondes.

Si le temps d'armement dépasse 6 secondes, reprendre la procédure trois fois depuis le début.

Si le temps d'armement ne diminue pas, exécuter la procédure Mécanisme NIII_Z_1 pour vérifier la tension d'alimentation du motoréducteur MCH.

S'il n'y a toujours pas d'amélioration, remplacer le motoréducteur MCH et mesurer à nouveau le temps d'armement.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric.

9

Vérifier la continuité électrique entre les bornes B1 et B3.

En cas de non-continuité électrique entre les bornes B1 et B3, voir l'action corrective ci-dessus concernant la continuité électrique.

Vérification du nombre de manœuvres d'armement du motoréducteur MCH à partir de EcoStruxure Power DeviceApplication sur un smartphone

Vous pouvez lire le compteur d'armements du motoréducteur à distance depuis Application EcoStruxure Power Device avec une connexion Bluetooth Low Energy.

Etape

Action

Action corrective

1

Lire la valeur sur l'application mobile.

Pour plus d'informations sur Application EcoStruxure Power Device, voir MasterPacT MTZ - MicroLogic X - Unité de contrôle - Guide utilisateur.

 

2

Comparer la valeur au nombre maximum de manœuvres d'armement indiquées dans le document MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance .

  • Si la limite est atteinte, remplacer le motoréducteur MCH (voir MasterPacT MTZ - Motoréducteur MCH - Instruction de service).

  • Si la limite est proche, remplacer le motoréducteur MCH à titre préventif (voir MasterPacT MTZ - Motoréducteur MCH - Instruction de service).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?