DOCA0103ES-07

Mecanismo NII_Z_2: Carga eléctrica del dispositivo con motorreductor MCH

Indicaciones de seguridad

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o su equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • A no ser que se especifique otra cosa en los procedimientos de mantenimiento, todas las operaciones (inspección, pruebas y mantenimiento preventivo) se deben realizar con el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares desenergizados.
  • Compruebe que el aparato y el chasis no reciban energía en los terminales de subida y bajada.
  • Use siempre un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares estén desenergizados.
  • Instale barreras de seguridad y coloque señales de peligro.
  • Durante las pruebas, está totalmente prohibido tocar el aparato, el chasis o los conductores mientras se aplica tensión.
  • Antes de encender este equipo, compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado y que el aparato esté abierto (posición OFF).
  • Antes de encender este equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas.
  • Antes de encender este equipo, tenga en cuenta los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Definición del procedimiento

Características del procedimiento

Descripción

Acción

  • Compruebe el funcionamiento del motorreductor MCH y su tiempo de carga.

  • Compruebe el funcionamiento del contacto CH del motorreductor MCH.

  • Compruebe el número de operaciones de carga del motorreductor MCH desde un dispositivo móvil.

Objetivo

Verifique que el aparato se carga eléctricamente.

Frecuencia

Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento rutinario del usuario final.

Indicaciones especiales

Conecte el motorreductor MCH a la fuente de alimentación.

Herramientas necesarias

  • Cronómetro

  • Ohmímetro

  • Terminales LV847074SP

Documentos relacionados

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidades de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ - MicroLogic X

  • MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento

  • MasterPacT MTZ1 - Motorreductor MCH - Hoja de instrucciones para límites de funcionamiento

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Motorreductor MCH - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Terminales auxiliares - Hoja de instrucciones

Condiciones preliminares

El dispositivo debe cumplir con las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento del aparato en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.

Tipo de instalación del aparato

Posición de los polos

Mecanismo

Posición del aparato en el chasis

Fijo

Abiertos

Descargado

N/A

Seccionable

Abiertos

Descargado

Prueba

Diagrama de cableado del motorreductor MCH

Definición del tiempo de carga del motorreductor MCH

El tiempo de carga es el tiempo que transcurre entre la orden de cierre y el momento en el que el mecanismo está cargado por completo.

El tiempo de carga durante la operación de cierre no supera los 6 segundos.

Comprobación del funcionamiento del motorrreductor MCH y el contacto CH

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Retire la fuente de alimentación del motorreductor MCH.

 

2

Realice un ciclo de apertura/cierre/apertura para descargar el mecanismo.

 

3

Con el aparato en la posición abierta y el mecanismo descargado, compruebe la continuidad eléctrica entre los bornes B1-B2 y la no continuidad eléctrica entre los bornes B1-B3.

En el caso de que se produzca no continuidad eléctrica entre los bornes B1-B2 o continuidad eléctrica entre los bornes B1-B3:

  • En el caso de un aparato fijo: sustituya el motorreductor MCH (consulte MasterPacT MTZ - Motorreductor MCH - Hoja de instrucciones) y vuelva a realizar el procedimiento.

  • En el caso de un aparato seccionable, compruebe que el motorreductor MCH funciona correctamente de la siguiente manera:

    1. Coloque el aparato en la posición retirado.

    2. Inserte terminales LV847074SP en la ubicación adecuada del aparato.

    3. Compruebe la continuidad eléctrica entre los terminales B1-B2 y la no continuidad entre los terminales B1-B3 directamente en los terminales LV847074SP.

    • Si la comprobación es correcta, sustituya los terminales auxiliares (consulte MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Terminales auxiliares - Hoja de instrucciones) y vuelva a realizar el procedimiento con el aparato en posición de prueba.

    • Si la comprobación no es correcta, sustituya el motorreductor MCH y vuelva a realizar el procedimiento con el aparato en posición de prueba.

Consulte el MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo para obtener información sobre las piezas de recambio.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

4

Cargue manualmente el mecanismo.

 

5

Vuelva a conectar la fuente de alimentación del motorreductor MCH.

 

6

Ponga en marcha el cronómetro mientras pulsa el botón pulsador de cierre.

Se cierra el aparato y el mecanismo se carga automáticamente.

Si el aparato no se cierra, consulte la sección de solución de problemas en el apéndice.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

7

Pare el cronómetro cuando el mecanismo esté totalmente cargado.

 

8

Compruebe el tiempo de carga del mecanismo: no debe superar los 6 segundos.

Si el tiempo de carga supera los 6 segundos, realice el procedimiento tres veces más desde el principio.

Si el tiempo de carga no mejora, realice el procedimiento Mecanismo NIII_Z_1 para comprobar la tensión de alimentación del motorreductor MCH.

Si no hay ninguna mejora, sustituya el motorreductor MCH y vuelva a medir el tiempo de carga.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

9

Compruebe la continuidad eléctrica entre los bornes B1-B3.

En el caso de no continuidad eléctrica entre los bornes B1-B3, consulte la correspondiente acción correctiva sobre la continuidad eléctrica mencionada anteriormente.

Comprobación del número de operaciones de carga del motorreductor MCHdesde la EcoStruxure Power DeviceAplicación en un smartphone

Puede leer el contador del motor de carga de forma remota desde la EcoStruxure Power Device con conexión Bluetooth de baja energía.

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Lea el valor en la aplicación móvil.

Para obtener información sobre EcoStruxure Power Device, consulte MasterPacT MTZ - MicroLogic X .

 

2

Compare el valor con el número máximo de operaciones de carga indicado en MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento .

  • Si se ha alcanzado el límite, sustituya el motorreductor MCH (consulte MasterPacT MTZ - Motorreductor MCH - Hoja de instrucciones).

  • Si se está cerca del límite, sustituya de forma preventiva el motorreductor MCH (consulte MasterPacT MTZ - Motorreductor MCH - Hoja de instrucciones).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?